Hoe kies ik de juiste stuurstroomkabel?
Mark van de Waal | 2 september 2020
In onze product trainingen voor nieuwe verkoopmedewerkers brengen wij traditioneel veel theorie bij. Dit varieert van de grondbeginselen van de elektrotechniek tot kabelproductie en materiaalkennis van de kabels.
Als we de verschillende soorten kabels, hun beoogde gebruik en specificaties uitleggen, hebben we een heel belangrijk perspectief: de echte praktijk.
Wij leren onze studenten de belangrijkste feiten en werpen licht op zaken om hen te helpen hun weg te vinden in de jungle van kabels en de juiste oplossing voor de klant te vinden.
In het volgende stuk tekst geven wij een klein inzicht. Als voorbeeld behandelen we de zogenaamde “standaard” kabels: de stuurstroomkabels. Het vraagstuk luidt: “Hoe kies ik de juiste stuurstroomkabel?”.
Wat wordt er eigenlijk bedoeld met een stuurstroomkabel en waar worden ze toegepast?
Stuurstroomkabels zijn te vinden in bijna alle industriële toepassingen. Zoals de naam al doet vermoeden, worden ze gebruikt om machineonderdelen of hun energievoorziening aan te sturen (bijvoorbeeld voor kleine motoren). Ze worden gebruikt om eenvoudige stuursignalen (I/O-commando’s) over te dragen. Voorbeelden hiervan zijn machine-statussignalen of eenvoudige schakelaars.

Wat zijn de typische kenmerken van een stuurstroomkabel?
In de industriële omgeving verwijst de term stuurstroomkabel naar een niet-afgeschermde of afgeschermde meeraderige aansluitkabel met een kleinere doorsnede.
![]()
Kenmerkend hierbij is de fabrikantdefinitie in het datablad (stuurstroomkabel) en de typische spanningsklasse van 300/500V.
Hoe selecteer ik nu de juiste stuurstroomkabel voor mijn toepassing?
Een belangrijk criterium bij het kiezen van de juiste kabel is de spanningsklasse. Voor stuurstroomkabels wordt dit al bepaald door de aanduiding 300/500V. De spanningsklasse vindt u ook in de betreffende technische documentatie van de te besturen machinecomponenten.
Als er geen technische documentatie beschikbaar is, kan de inscriptie op de kabel ook helpen om de juiste configuratie te bepalen. Details zoals de combinatie van de aderdoorsnede, eventuele kabelafscherming en het spanningsniveau worden meestal vermeld. Afhankelijk van de vervulde norm, zijn ook verdere details opgenomen.
De laatste stap naar de juiste stuurstroomkabel
Daarom moeten de volgende criteria worden verduidelijkt:
- Aantal aders
- Aderkwadratuur / doorsnede
- Spanningsklasse
- Noodzaak van kabelafscherming
Pas dan komt de laatste stap:
De keuze van de kabelkwaliteit of buitenmantelmateriaal.
Om hier de juiste keuze te maken, dient u uzelf de volgende vragen te stellen:
- Is het een vaste, bewegende of kabelrups toepassing?
- Wat is de buigradius? (van de kabelrups)
- Wat is de beoogde levensduur? (aantal cycli)
- Hoe lang is de verplaatsingsafstand van de kabel? (in de kabelrups indien van toepassing)
- How hoog is de snelheid en acceleratie van het energietoevoersysteem?
- Wat zijn de omgevingscondities (wamte/koude)
- Wat zijn de media-invloeden?
- Wat was de reden voor was de reden voor het falen van de eerder gebruikte kabeloplossing?
- Specificaties en normen waaraan moet worden voldaan
Zodra deze punten zijn opgehelderd, kan de ideale kabel worden geselecteerd. Wie de voorkeur geeft aan digitale technologie, kan ook tools gebruiken zoals onze productwijzer.
Conclusie
Met een beetje achtergrondkennis en eenvoudige vragen kunt u snel en gemakkelijk de juiste kabel vinden. Van bijzonder belang hierbij zijn de elektrische en mechanische criteria. U heeft ook informatie nodig over het beoogde gebruik.
Als de kabel correct is gedimensioneerd, kan stilstand worden vermeden en onderhoudskosten actief worden verlaagd.