Besparen dankzij op maat gemaakte aansluitklare kabels en kabelrups-systemen - Blog | igus® Nederland

Besparen dankzij op maat gemaakte aansluitklare kabels en kabelrups-systemen

Mark van de Waal | 30 oktober 2025

Door het groeiende tekort aan technici is efficiëntie meer dan ooit belangrijk in alle technische sectoren en op alle afdelingen. igus wil haar klanten ontzorgen en biedt daarom readycable en readychain aan. “Deze voorgemonteerde kabels en kabelrups-systemen kunnen leiden tot een enorme tijds- en kostenbesparing”, legt Sebastiaan Koelewijn van igus uit.

De imposante readychain afdeling in vogelvlucht.
De imposante readychain afdeling in vogelvlucht.

igus is producent van kabelrupsen, rupskabel, glijlagers en lineair geleidingen voor bewegende toepassingen in diverse sectoren, van laboratoria, machinebouw tot offshore toepassingen. “Voor veel bedrijven is het vaak een tijdrovend proces om kabelrupsen op de juiste manier van de kabels en bijbehorende connectoren te voorzien. Het is niet hun core business. Hier komen wij in beeld. We bieden diverse kabels, rupsen en andere componenten, daarnaast een groot assortiment aan geconfectioneerde servo-/motor- en encoderkabels die we in eigen beheer volgens 34 populaire fabrikantsstandaarden produceren. Daarmee kunnen we merkonafhankelijk flexibiliteit bieden”, legt Sebastian Koelewijn uit. Hij is product manager van de business unit readychain en readycable.

Aansluitklaar

Met de readycable en readychain wil igus klanten nog meer ontzorgen. “Geconfectioneerde readycable kabelrupskabels zijn aansluitklare kabels voor gebruik in kabelrupsen”, legt hij uit.  “Onder de noemer readychain vallen voorgemonteerde op maat gemaakte kabelrups-systemen. Daarbij zijn vier varianten mogelijk: Basic, Standard, Standard Plus en Premium. Afhankelijk van de wens van de klant leveren we een eenvoudige kabelrups en kabel of volledig voorgemonteerde kabelrups-systemen in de juiste vorm inclusief rack zodat klanten het plug-and-play in machineframes kunnen monteren.”

Opgeleverde readychain-systemen reeds in montagepositie gemonteerd op een rack.
Opgeleverde readychain-systemen reeds in montagepositie gemonteerd op een rack.

De juiste oplossing voor de toepassing

Sebastiaan gaat in op een aantal voordelen. “Het lijkt eenvoudig om kabels en kabelrupsen te integreren, maar hier komt vaak veel meer bij kijken dan men denkt. Er zijn diverse omgevingsvariabelen die invloed kunnen hebben op de kabels en kabelrupsen. Denk aan de aanwezigheid van olie of chemicaliën, de hoeveelheid UV-licht waaraan de kabel(rups) wordt blootgesteld, de rijweglengte en buigradius die invloed hebben op mechanische krachten en ook de trekontlasting is een belangrijk aandachtspunt. We gaan graag met klanten in gesprek zodat we het juiste advies op maat kunnen geven.”

Kwaliteit en zekerheid, dankzij uitgebreid testen

Readycables zijn er in alle soorten en maten voor maar liefst 34 populaire fabrikantstandaarden.
De readycables zijn er in alle soorten en maten voor maar liefst 40 populaire fabrikantstandaarden.

“Met readycable en readychain leveren we op maat gemaakte systemen waarbij ieder onderdeel een apart testcertificaat krijgt dat volledig traceerbaar is. Iedere kabel die we voorzien van connectoren is een kabel die zowel een optische als elektrische test heeft ondergaan. Dankzij deze uitgebreide kwaliteitsinspecties kunnen we kwalitatieve systemen leveren en een lange levensduur garanderen. We nemen daarmee niet alleen de zorg, maar ook de verantwoordelijkheid voor dit onderdeel bij de klant weg.”

Praktijkvoorbeeld

Sebastiaan geeft een voorbeeld uit de praktijk. “Een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in 3D betonprinten begon met een standaardkabel die bij hun robots werd geleverd, maar dit leverde hen na slechts enkele duizenden bewegingen al kabelbreuken op. Zij zochten daarom naar een betere oplossing en kwamen bij ons terecht. Samen hebben we de situatie grondig bekeken waarna we een geschikte geconfectioneerde robotkabel konden bieden terwijl ook de manier om de kabels te gebruiken op ons advies, werd gewijzigd. Na positieve resultaten in de praktijk hebben we vervolgens de samenwerking geïntensiveerd.  Samen namen we de bekabeling van de portaalbetonprinter opnieuw onder de loep. Het resultaat? We leveren nu alle kabelrups-systemen plug-and-play voor zowel de X, Y als Z- as als compleet systeem voor de portalen.”

Eenvoudig uitwisselbaar

Een extra voordeel deze kant-en-klare oplossing is de eenvoudige uitwisseling ervan. “Je kunt een kabelrups-systeem één-op-één plug-and-play vervangen in plaats van alles op de machine uit elkaar te halen en opnieuw te assembleren en aansluiten. Ook hier kan veel tijd en dus ook kosten worden bespaard.”

Industrieel geproduceerd

Torque Master machine van igus voor het geautomatiseerd sluiten van rondstekkers
Torque Master machine van igus voor het geautomatiseerd sluiten van rondstekkers.

De systemen worden in de Igus-fabriek industrieel geproduceerd met state-of-the-art productietechnieken en gespecialiseerde medewerkers. “Of het nu gaat om eenvoudige of complexe systemen met op maat gespecificeerde kabels, slangen, connectoren, scheidingsschotten, aansluitelementen, trekontlastingen en bevestigingsmaterialen, we streven ernaar om alles zoveel mogelijk geautomatiseerd te produceren. Er komt waar mogelijk geen handgereedschap meer aan te pas. Dankzij industriële productie kunnen we de krachten, drukken en slijtage nauwgezet monitoren en indien nodig bijstellen. Dit leidt tot de gewenste betrouwbare kwaliteit en een lange levensduur welke wordt ondersteund door een garantie van maar liefst 4 jaar”, besluit Sebastiaan


“Het lijkt eenvoudig om kabels en kabelrupsen te implementeren, maar hier komt vaak veel meer bij kijken dan men denkt.”

— Sebastiaan Koelewijn, Productmanager readycable & readychain bij igus