Cruise Port Rotterdam wint gouden igus vector award 2026 met geïntegreerde mobiele walstroomoplossing
Justine Burcham | 16 juni 2026
Tekst geschreven door Evoke PR. Beelden van igus. bron: https://news.evokepr.be/cruise-port-rotterdam-wint-gouden-igus-vector-award-2026-met-geintegreerde-mobiele-walstroomoplossing Schepen kunnen generatoren uitschakelen terwijl de publieke functie van de kade onverstoord blijft
Rotterdam, 27 mei 2026 – Cruise Port Shore Power B.V. (CPSP) in Rotterdam heeft de gouden igus vector award 2026 gewonnen voor een baanbrekend walstroomproject aan de Rotterdamse cruisekade. De internationale award bekroont innovatieve en duurzame toepassingen met kabelrupsen. Cruise Port Rotterdam overtuigde de jury met een walstroomoplossing die volledig in de kade is geïntegreerd. Zich kan verplaatsen, afhankelijk van waar een cruiseschip aanmeert. De walstroomoplossing, ontwikkeld in samenwerking met igus en Powercon. Dit maakt het mogelijk om voor cruiseschepen in de haven hun dieselgeneratoren uit te schakelen zodat lokale uitstoot aan de kade wordt vermeden.

Vanaf 2030 moeten schepen van meer dan 5.000 ton in Europese havens gebruikmaken van walstroom waar die beschikbaar is. Daarmee neemt de druk op havens toe om betrouwbare aansluitingen te voorzien, zodat schepen tijdens hun verblijf aan de kade hun dieselgeneratoren kunnen uitschakelen. In Rotterdam speelde nog een uitdaging. De kade blijft publiek toegankelijk wanneer er geen schip ligt. Klassieke oplossingen met vaste installaties, kabelkasten of zichtbare obstakels waren daardoor geen optie.
“De grote uitdaging was om een walstroomaansluiting te ontwerpen die overal inzetbaar is. Tegelijk moest het uit het zicht verdwijnen wanneer de kade publiek toegankelijk is”, zegt René Van Dijk, Shore Power Manager bij igus. “Daarom hebben we samen met Cruise Port Shore Power B.V. en Powercon een oplossing ontwikkeld die over 230 meter kan meebewegen in de kade. Technisch is dat bijzonder complex, maar net daarom is dit project zo’n mooi voorbeeld van waar de vector awards voor staan: bewegingstechniek die een concrete maatschappelijke en industriële uitdaging oplost.”
Mobiele stroomaansluiting over 230 meter
Centraal in de oplossing staat de igus Mobile Shore Power Outlet, kortweg iMSPO. Dat mobiele systeem beweegt in een sleuf van ongeveer één meter diep over de volledige lengte van de kade. De aansluiting is afgedekt met stevige deksels waar voertuigen overheen kunnen rijden. Wanneer een cruiseschip aanmeert, kan de operator de mobiele aansluiting naar de juiste positie verplaatsen. Daarna zorgt de door Powercon ontwikkelde mobiele unit, ook wel “Wall.E.” genoemd, voor de verbinding tussen de kade en het schip.
De installatie bevat igus-kabelrupsen, chainflex-kabels, CFCRANE-kabels, kabelgoten en geëngineerde trolley. De projectpartners kozen voor een robuuste 5050RHD rol-kabelrups. Die wordt ook gebruikt in kranen. De rolgeleiding helpt om het zware kabelpakket soepel en betrouwbaar over de lange afstand te verplaatsen. Naast stroomkabels bevat de installatie ook glasvezelkabels en stuurkabels voor communicatie, monitoring en veiligheidscontrole.
Volgens igus toont het project ook hoe de rol van kabelrups- en kabeltechnologie evolueert. “In dit project leveren we niet alleen componenten, maar denken we mee over het volledige bewegingssysteem”, aldus Rene Van Dijk. “De combinatie van robuuste kunststof kabelrupsen, dynamische kabels met een kleine buigradius en een slim geïntegreerd ontwerp maakt deze toepassing uniek. Dat ze bovendien bijdraagt aan schonere lucht in en rond de haven, maakt de erkenning extra waardevol.”


Verdere verduurzaming
De jury prees het project omdat het duurzaamheid, technische innovatie en praktische toepasbaarheid combineert. De walstroominstallatie maakt het mogelijk om cruiseschepen flexibel aan te sluiten, ongeacht hun grootte of exacte aanlegpositie. Daarmee biedt het project een oplossing voor een uitdaging waar steeds meer havens de komende jaren mee te maken krijgen.
“Voor Cruise Port Shore Power B.V. is walstroom een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van onze activiteiten”, zegt Arjan van der Linde, Terminal Manager & Manager Shore Power bij Cruise Port Shore Power B.V. (CPSP). “We wilden een oplossing die niet alleen technisch betrouwbaar is, maar ook past bij de manier waarop onze terminal functioneert. De kade moet beschikbaar blijven voor schepen én voor de stad. Dat deze oplossing nu internationaal de gouden vector award wint, is een mooie erkenning voor alle partners die hieraan hebben meegewerkt.”

Recordaantal inzendingen
igus reikte dit jaar voor de tiende keer de vector award uit. Voor de jubileumeditie ontving igus een recordaantal van 424 inzendingen uit 36 landen. Naast Cruise Port Rotterdam vielen ook drie andere projecten in de prijzen. De zilveren vector ging naar het Duitse technologiebedrijf Jenaer Antriebstechnik GmbH voor een ultraprecies positioneringssysteem voor de productie van microchips. De bronzen vector werd toegekend aan de Royal Ballet and Opera in Londen voor een 37 meter hoge toneeltoren met verlaagbare multimediatechnologie. Membion GmbH, gespecialiseerd in innovatieve membraanfiltratie voor afvalwaterzuivering, ontving de groene vector voor een membraanbioreactor die onder meer microplastics uit drinkwater kan filteren.