Duurzaamheid
Er wordt meer aandacht dan ooit besteed aan PFAS en hun impact op het milieu. Maar wat zijn PFAS, wat maakt ze precies schadelijk en hoe nemen industriële fabrikanten zoals igus® maatregelen om de aanwezigheid van PFAS in hun producten te minimaliseren? Lees verder om daarachter te komen. 📕Download hier de gratis whitepaper! Wat zijn […]
De keuze van de as van een zonnevolger wordt bepaald door verschillende parameters, waarvan buigvastheid en torsiebestendigheid de belangrijkste zijn. Buigweerstand en torsieweerstand De buigweerstand bepaalt de “doorbuiging” of vervorming tussen steunpunten wanneer een as wordt blootgesteld aan belasting. Dit kan worden geminimaliseerd door meer steunpunten (pilaren) toe te voegen. De torsieweerstand zorgt ervoor dat […]
De wereldwijde circulaire economie krimpt. Het is hoog tijd om actie te ondernemen. Een mogelijke oplossing is het recyclen van technische kunststoffen. Tot nu toe was dat echter een vrij omslachtig proces. Wij laten zien hoe kunststofrecycling eindelijk eenvoudig kan worden. De klimaatverandering schrijdt voort en steeds meer industrieën kampen met materiaal schaarste. Twee goede […]
In de wereld van vandaag is recycling een essentiële praktijk geworden om afval te verminderen en natuurlijke hulpbronnen te behouden. Wat plastics betreft, zijn echter niet alle soorten even goed recyclebaar. Inzicht in welke plastics kunnen worden gerecycled, is cruciaal voor een effectief afvalbeheer en ecologische duurzaamheid. Deze blog heeft tot doel de verschillende soorten […]
Na enkele dagen op de weg bracht etappe 5 van de igus-biketour Mark van de Waal en Justine Burcham naar het hart van Zuid-Limburg. De route is misschien bescheiden qua lengte, maar wat hij aan afstand tekortkomt, compenseert hij met charme, geschiedenis en betekenis. Het team klom gestaag naar de Vaalserberg, het hoogste punt van […]
De rit van vandaag van de igus:bike tour heeft een heel bijzonder thema: de strijd tegen het water. Er zijn maar weinig plaatsen in de wereld waar de delicate relatie tussen mens en water zo duidelijk zichtbaar is als in Nederland. Van majestueuze bruggen tot wereldberoemde waterkeringen: deze etappe biedt niet alleen prachtige fietstochten, maar […]
Etappe 3 van de igus:bike tour staat volledig in het teken van water – van de grachten van Amsterdam tot de getijden van de Nederlandse kust. Het is een reis die innovatieve oplossingen voor plastic afval, de historische waterwegen van de hoofdstad en een van de meest indrukwekkende prestaties van de Nederlandse techniek combineert: de […]
Etappe 2 van de igus-fietstocht neemt ons mee op een reis die perfect de geest van ontdekking, innovatie en erfgoed weergeeft. Deze etappe, genaamd “Van WUR en Marin naar de jachthaven van Wageningen”, verbindt twee zeer verschillende werelden: de vooruitstrevende laboratoria van Wageningen University & Research (WUR) en het Maritiem Onderzoeksinstituut Nederland (MARIN), en de […]
De igus:bike tour is officieel van start gegaan, en waar kan dat beter dan op de plek waar het allemaal begon: Soesterberg, de geboorteplaats van igus Nederland. Deze eerste etappe, met de toepasselijke naam “Van onze roots naar de molens van Kinderdijk”, neemt ons mee terug naar onze oorsprong en leidt ons vervolgens naar een […]
Het wordt voor bedrijven steeds belangrijker om zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid om hun CO2-voetafdruk te verkleinen en prioriteit te geven aan duurzame praktijken. In dit artikel worden verschillende strategieën besproken die fabrikanten kunnen toepassen om hun duurzaamheid te vergroten en bij te dragen aan een gezondere planeet. Duurzaamheid stimuleren in uw productielocatie […]