engineering Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

engineering

Hoe kan treksterkte berekend worden?

Mark van de Waal | 26 november 2025

Treksterkte is een cruciale materiaalmeting, vooral in engineering en ontwerp. Het meet de maximale trekkracht (trekkracht) die een materiaal kan weerstaan voordat het breekt. Inzicht in hoe treksterkte wordt berekend, is essentieel voor het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van constructies en componenten. In deze blog laten we u zien hoe u treksterkte berekent […]

Lees meer...

Tandwielkasten: een diepgaande blik

Mark van de Waal | 17 oktober 2024

Tandwielkasten zijn een integraal onderdeel van verschillende mechanische systemen en bieden een methode om kracht en beweging effectief over te brengen. Deze blog onderzoekt wat tandwielkasten zijn en hoe ze werken, hun soorten, onderdelen, toepassingen en voordelen. Wat is een tandwielkast? Een tandwielkast is een set van twee of meer tandwielen die in elkaar grijpen. […]

Lees meer...

Research & Development sfeer impressie

Wat is Research & Development in engineering?

Mark van de Waal | 17 september 2024

Ongeacht de sector waarin je actief bent, speelt Research & Development (R&D) een cruciale rol in het vermogen van je bedrijf om te innoveren en concurrerend te blijven. Aan de top staan? Dan moet je op de hoogte blijven van trends, voortdurend nieuwe manieren leren om te verbeteren. Deze moet je vervolgens implementeren in je […]

Lees meer...

Hoe werkt tandwielreductie?

Mark van de Waal | 11 september 2024

Tandwielreductie is een kernconcept van tandwielen dat grondig begrepen moet worden om er optimaal gebruik van te maken in machines en om de prestaties en efficiëntie te optimaliseren. Deze blog behandelt tandwielreductie, inclusief wat het is, hoe het wordt berekend en veelvoorkomende toepassingen die afhankelijk zijn van tandwielreductie om goed te functioneren. Wat is tandwielreductie? […]

Lees meer...

Kunststof tandwielen van igus

Wat is het verschil tussen schuine tandwielen en rechte tandwielen?

Mark van de Waal | 19 april 2023

Tandwielen zijn er in allerlei soorten en maten. Er zijn verschillende soorten tandwielen voor elke toepassing. Sommige soorten tandwielen lijken echter sterk op elkaar en kunnen in vergelijkbare toepassingen worden gebruikt. Deze blog gaat over het onderscheid tussen rechte en schuine tandwielen en hun toepassingen. Tandwielen met rechte tanden Rechte tandwielen zijn de meest voorkomende […]

Lees meer...

Hoe igus innovatief reageert op de uitdagingen van de moderne productie

Mark van de Waal | 8 september 2022

Het is het jaar 1989 De Berlijnse Muur valt, de Astra 1A televisiesatelliet wordt in gebruik genomen, de Voyager 2 levert beelden van Neptunus en de eerste chainflex kabel wordt op de markt gebracht. Wij willen ons op dit laatste concentreren, ondanks de andere belangrijke gebeurtenissen. Want ook de productiewereld is in een voortdurende staat […]

Lees meer...

Hoe haalt igus het maximale uit hun kabelrupsen?

Hoe igus de maximale levensduur uit hun kabelrupsen haalt

Mark van de Waal | 4 mei 2021

Veel fabrikanten ontwerpen hun producten zo dat ze vroegtijdig de geest geven. Geplande veroudering is de naam van dit soort bedrog. Hier leest u waarom igus een andere strategie volgt.     Snel het spaghettirecept uitprinten voor de culinaire avond met vrienden. Maar dan de kreet ten hemel: de printer gaat niet meer aan. Dat kan toch […]

Lees meer...

waterkrachtcentrale kabelrups

Waarom kabelrups de juiste keuze voor waterkrachtcentrales is

Mark van de Waal | 19 februari 2021

In waterkrachtcentrales worden systemen zoals festoons, motorkabelhaspels en stroomrails gebruikt voor de toevoer van elektrische energie. Maar ze zijn vaak storingsgevoelig en hebben veel onderhoud nodig. Daarom hebben wij het onderhoudsarme basic flizz systeem ontwikkeld dat betrouwbaar en probleemloos werkt bij continu gebruik. Continue gebruik ongeacht de weersomstandigheden Met behulp van waterkrachtcentrales wordt de energie van water […]

Lees meer...

igus® zegt JA!

Céline Weltevreden | 29 mei 2020

Junior Engineer Support-programma Bij igus® ondersteunen wij al lange tijd de ontwikkeling van opkomende leden van ons team.Een initiatief om deze studenten en hun onderwijsfaciliteiten te ondersteunen was geboren, het YES-programma.Gezien de onderzoeken, de ontwikkeling en de ervaren aard van igus®, hebben wij besloten dat het een gunstig plan zou zijn om de toekomst van […]

Lees meer...