Engineering
Treksterkte is een cruciale materiaalmeting, vooral in engineering en ontwerp. Het meet de maximale trekkracht (trekkracht) die een materiaal kan weerstaan voordat het breekt. Inzicht in hoe treksterkte wordt berekend, is essentieel voor het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van constructies en componenten. In deze blog laten we u zien hoe u treksterkte berekent […]
Wat nieuwe werktuigmachines betreft, is de digitalisering van de productie momenteel een onderwerp dat veel belangstelling geniet. Alles moet ‘slim’ worden en de freesmachine zelf moet verantwoordelijk zijn voor het opnieuw bestellen van halffabricaten. Grote productiefaciliteiten gaan al in deze richting. Maar deze oplossing is vaak nog te duur of onrendabel, vooral voor kleinere productiebedrijven. […]
Ongeacht de sector waarin je actief bent, speelt Research & Development (R&D) een cruciale rol in het vermogen van je bedrijf om te innoveren en concurrerend te blijven. Aan de top staan? Dan moet je op de hoogte blijven van trends, voortdurend nieuwe manieren leren om te verbeteren. Deze moet je vervolgens implementeren in je […]
De industriële metaverse is als een digitaal parallel universum waar mensen van over de hele wereld als avatars samenwerken – sneller, efficiënter en milieuvriendelijker dan in de echte wereld. Maar wat betekent dit concreet voor onze economie? Veranderingen in de economie als gevolg Stel je voor dat je Robert Müller bent, een ingenieur die werkt […]
Iedereen die sinds de jaren 1960 met een vliegtuig heeft gevlogen, is bijna zeker aan boord gegaan via een vliegtuigslurf of aviobrug. Deze bruggen (ook wel gangpaden, skybridges, jetbrug/jet bridge en instapbruggen voor passagiers genoemd) zorgen ervoor dat passagiers aan boord van een vliegtuig kunnen gaan zonder blootgesteld te worden aan de elementen en verbeteren de veiligheid […]
Het vinden van manieren om het gewicht van auto’s te verminderen in de autofabricage is een voortdurende strijd. Gewichtsreductie heeft allerlei voordelen voor de prestaties, zoals snellere acceleratie, kortere afremtijd, betere besturing, zuiniger brandstofverbruik in voertuigen die op gas rijden of een langere levensduur van de batterij in een EV. Een van de eenvoudigste manieren […]
Nu steeds meer bedrijven en industrieën ernaar streven om milieuvriendelijker te worden, moeten er veranderingen worden aangebracht in aloude conventies. Een van de meest radicale veranderingen is de verschuiving naar walstroom als alternatief voor motoren voor schepen, campers en zware voertuigen wanneer ze aangemeerd liggen of stationair draaien. Walstroom kan in deze gevallen de uitstoot […]
Onze E4.350 kabelrups uit de E4.1 serie is ’s werelds grootste polymeer (lees: kunststof) kabelrups en is in Antwerpen (B) al meer dan 10 jaar in gebruik op een rijweglengte van 140 meter met een additioneel vulgewicht van ruim 100 kg/m zonder enige defecten. We zullen in de blogpost van vandaag uitleggen hoe dit project […]
Als ik de term talkpoeder hoor, denk ik meteen terug aan de gymlessen tijdens mijn schooltijd. Gymnastiek. Niet mijn favoriete discipline. Ik vond het altijd spannend om mijn handen in te smeren met dat witte poeder. Maar dat was zo’n beetje alles wat me fascineerde aan deze sport. Maar laten we teruggaan naar het onderwerp. […]
In waterkrachtcentrales worden systemen zoals festoons, motorkabelhaspels en stroomrails gebruikt voor de toevoer van elektrische energie. Maar ze zijn vaak storingsgevoelig en hebben veel onderhoud nodig. Daarom hebben wij het onderhoudsarme basic flizz systeem ontwikkeld dat betrouwbaar en probleemloos werkt bij continu gebruik. Continue gebruik ongeacht de weersomstandigheden Met behulp van waterkrachtcentrales wordt de energie van water […]