Garantie - Pagina 2 van 2 - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Garantie

Glasvezelkabel op haspel

Waarom glasvezelkabels?

Mark van de Waal | 21 september 2020

De meesten van ons kennen de term glasvezelkabel ook wel als fibre optic of FOC kabel. Dit onderwerp is onder ons zeer aanwezig omdat we het kennen uit de media. Bijna dagelijks zijn we er bijna letterlijk mee “verbonden”. Glasvezelkabels zorgen al jaren voor een snelle en betrouwbare internetverbinding, niet alleen thuis maar ook in […]

Lees meer...

Kabelrups in het havengebied

Ship-to-shore: kabelrupsen vs. festoonsystemen

Mark van de Waal | 7 september 2020

Havens kunnen om te beginnen havens chaotisch zijn, maar er is wel altijd sprake van een georganiseerde chaos! Er werken meerdere mensen en machines samen om de snelheid van de haven te verhogen en de processen efficiënter te laten verlopen. Kranen worden steeds groter, sneller en geavanceerder en hebben betrouwbare techniek nodig om concurrerend te […]

Lees meer...

EMO in Rotterdam

Duurtest voor de nieuwste generatie P4 rolkabelrupsen op scheepsloskraan bij EMO B.V. in Rotterdam

Mark van de Waal | 20 augustus 2020

Met een trolley-rijweg van meer dan 100 meter, een rijsnelheid tot 4 m/s en een vulgewicht van ruim 50 kg/m, heeft de P41.80RI rol-kabelrups van igus zijn taak einde van 2015 vervuld op de gigantische scheepsloskranen bij EMO B.V. in Rotterdam. EMO B.V. is een van de grootste bulkterminals in West-Europa. De haven is 24 uur […]

Lees meer...

Welke Ethernet kabel past het beste bij mij?

Céline Weltevreden | 29 juni 2020

Zelfs als het geen belangrijke beslissing is bij het plannen van een machine, is het kiezen van de juiste Ethernet kabel belangrijker dan u misschien denkt.Als de kabel niet past, kunnen gegevens niet correct worden overgedragen, wat op zijn beurt weer kan leiden tot een storing van de machine.In dit artikel laten wij u verschillende […]

Lees meer...

onderhoudsintervallen verlengen

Hoe kunnen kabelrups-geschikte kabels de onderhoudsintervallen verlengen?

Céline Weltevreden | 10 juni 2020

Op een gegeven moment heb je zeker eens te maken gehad met een los contact.Het kan zijn geweest toen u thuis uw kleding aan het strijken was of toen u uw boormachine gebruikte. Leuk weetje:Een los contact is een punt dat ervoor zorgt dat de overdrachtsweerstand binnen het circuit fluctueert óf van tijd tot tijd […]

Lees meer...

Vind geconfectioneerde kabels online – met een gegarandeerde levensduur

Céline Weltevreden | 5 juni 2020

Als machine ontwerper plant u een nieuwe toepassing waarvoor een geschikte kabel nodig is.U kunt kiezen uit verschillende motorfabrikanten, zoals Siemens, Lenze, SEW, Bosch Rexroth, Beckhoff, B&R, Kollmorgen, Berger Lahr, Heidenhain, Fanuc, Festo en nog veel meer. Als het gaat om het verplaatsen van kabels, is het kiezen van de juiste kabel een stuk ingewikkelder […]

Lees meer...

Enkel aderig in plaats van meeraderige motorkabel voor krachtige spindel aandrijvingen.

Céline Weltevreden | 3 juni 2020

Kostenbesparend en flexibel zijn de buzz-woorden waar een experts graag naar luisteren voor werktuigmachines.Luister jij daar ook naar?Maak dan vooral kennis met de chainflex® kabel CF310.UL.De flexibele geleider-kabel met fijndradige draad is door igus® ontwikkeld voor het gebruik van kabelrupsen in werktuigmachines.Waarom? Omdat het een ruimtebesparend alternatief is voor de vierdraads motorkabel die daar gewoonlijk […]

Lees meer...

igus kabelrups

10 voordelen van het kiezen van een kabelrups

Céline Weltevreden | 25 mei 2020

Sinds 1971 ontwikkeld, fabriceert en test  igus® zijn plastic kabelrupsen om een ononderbroken en veilige toevoer van energie- en datasignalen te garanderen terwijl deze in beweging is.Door  igus® te selecteren als uw leverancier voor kabelrupsen of kabelbeheersystemen, worden verschillende voordelen gegarandeerd, waarvan we er hieronder 10 met trots geven. Top 10 voordelen Verschillende toevoer naast […]

Lees meer...

Unieke 36 maanden garantie op al onze kabelrupsen

Mark van de Waal | 12 mei 2020

Naast onze missie om de kosten te verlagen en de techniek te verbeteren, stellen wij onszelf ook altijd als doel om de best mogelijke service te verlenen. Robuust, een laag gewicht en onderhoudsvrij: dit zijn de belangrijkste elementen van de hoogwaardige polymeren die zijn gebruikt om onze kabelrupsen te produceren. Om de betrouwbaarheid aan gebruikers […]

Lees meer...