kunststof Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

kunststof

Diverse Bearings

Sferische lagers: Waarom zou je kunststof kiezen in plaats van metaal?

Mark van de Waal | 31 januari 2024

Iedereen die wel eens met metalen sferische lagers heeft gewerkt, is zich waarschijnlijk terdege bewust van de frequente – en eerlijk gezegd vervelende – smeerwerkzaamheden die voor dergelijke componenten vereist zijn. Zonder de juiste smering zullen deze lagers vrijwel zeker voortijdig slijten en defect raken, wat leidt tot kostbare stilstand en productieverlies. Dit lijkt misschien […]

Lees meer...

Ontwikkelaar Georg van de igus fiets

Het team achter de igus:bike – Maak kennis met Georg de man verantwoordelijk voor het vrijloopsysteem

Mark van de Waal | 2 maart 2023

Het vrijloopsysteem, ook wel freewheel genoemd Lekker luid? Of heb je het liever wat stiller? Daar verschillen de meningen over. Wat de één cool vindt, kan de ander dwars zitten. Terwijl… als je het hoort, is het ook een veiligheidsaspect, want je wordt direct opgemerkt als je op iemand afrolt. Waar gaat het over? Over […]

Lees meer...

Kunststof crank met pedaal

Het team achter de igus:bike – De ontwikkelaars van de kunststof fietscomponenten

Mark van de Waal | 11 januari 2023

Overbrenging, crankstellen en pedalen Mijn collega Michael is in staat om alles op rolletjes te laten lopen. En dat is maar goed ook, want hij ontwikkelt de crankstellen en de pedalen van de igus:bike. Het is dus een ideale opstelling. Hij werkt al enkele jaren als ontwikkelaar bij igus op het gebied van tandwieloverbrengingen voor […]

Lees meer...

online_tandwiel_configurator

Kunststof tandwielen vs. metalen tandwielen. Even een tandje bijzetten!

Mark van de Waal | 24 augustus 2022

Kunststof tandwielen van igus® bieden tot 80% meer slijtvastheid dan conventionele kunststof tandwielen. igus® staat wereldwijd bekend om zijn innovaties met polymeren, die teruggaat tot de jaren 1960, maar tot voor kort werd het niet geassocieerd met polymeer tandwielen. Dit is nu veranderd met de intrede op de markt van polymeer tandwielen. Maar we krijgen […]

Lees meer...

Hoe haalt igus het maximale uit hun kabelrupsen?

Hoe igus de maximale levensduur uit hun kabelrupsen haalt

Mark van de Waal | 4 mei 2021

Veel fabrikanten ontwerpen hun producten zo dat ze vroegtijdig de geest geven. Geplande veroudering is de naam van dit soort bedrog. Hier leest u waarom igus een andere strategie volgt.     Snel het spaghettirecept uitprinten voor de culinaire avond met vrienden. Maar dan de kreet ten hemel: de printer gaat niet meer aan. Dat kan toch […]

Lees meer...

kogellagers - plastic vs staal

Kunststof kogellagers als alternatief voor metaal

Mark van de Waal | 26 maart 2021

Vele exploitanten van fabrieken kennen het probleem: bij de installatie van metalen kogellagers is smering van essentieel belang. Deze procedure moet met regelmatige onderhoudsintervallen herhaald worden en dat slokt niet alleen geld op, maar ook veel tijd. Als alternatief voor metalen kogellagers is xiros bijzonder geschikt. Met xiros polymeer kogellagers bespaart u zich het smeringswerk […]

Lees meer...