Advies - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Advies

Hoe kan een CNC-machine op een kosteneffectieve manier worden geautomatiseerd?

Justine Burcham | 20 oktober 2025

Wat nieuwe werktuigmachines betreft, is de digitalisering van de productie momenteel een onderwerp dat veel belangstelling geniet. Alles moet ‘slim’ worden en de freesmachine zelf moet verantwoordelijk zijn voor het opnieuw bestellen van halffabricaten. Grote productiefaciliteiten gaan al in deze richting. Maar deze oplossing is vaak nog te duur of onrendabel, vooral voor kleinere productiebedrijven. […]

Lees meer...

Research & Development sfeer impressie

Wat is Research & Development in engineering?

Mark van de Waal | 17 september 2024

Ongeacht de sector waarin je actief bent, speelt Research & Development (R&D) een cruciale rol in het vermogen van je bedrijf om te innoveren en concurrerend te blijven. Aan de top staan? Dan moet je op de hoogte blijven van trends, voortdurend nieuwe manieren leren om te verbeteren. Deze moet je vervolgens implementeren in je […]

Lees meer...

Connector solderen: Hoe dan? Een stap-voor-stap handleiding

Mark van de Waal | 3 juli 2024

Solderen is een fundamentele vaardigheid in elektronica en techniek, en weten hoe je een connector soldeert kan handig zijn voor verschillende toepassingen. Of je nu elektronica repareert, kabels op maat maakt of aan hobbyprojecten werkt, met soldeerconnectoren kun je betrouwbare elektrische verbindingen maken. Maar eerst, wat is een connector? In deze context is het een […]

Lees meer...

Robotwerkers: En ik dan?

Mark van de Waal | 25 juni 2024

Naarmate de robotica-industrie blijft groeien, neemt ook de onzekerheid toe onder veel werknemers die vrezen dat ze hun baan zullen verliezen aan automatisering. De opkomst van robotwerkers is echt, maar hoe reëel is deze bedreiging? Deze blog moet inzicht geven van igus®, die geautomatiseerde processen in hun eigen processen hebben geïntegreerd en steeds meer ervaring […]

Lees meer...

Mythes ontkrachten over kunststof lagers in zware toepassingen

Mark van de Waal | 23 mei 2024

Er bestaan veel misvattingen over kunststof lagers, vooral bij zware toepassingen. Hoewel kunststoffen vaak worden gezien als een inferieur materiaal in vergelijking met metaal in zware toepassingen, bieden ze in feite tal van voordelen die metalen onderdelen niet hebben. In deze blog worden enkele mythes over dit onderwerp ontkracht. Ook wordt aangetoond waarom ze de […]

Lees meer...

Medische Hulpmiddelen: Fabrikanten’ Uitdagingen & Oplossingen

Mark van de Waal | 22 mei 2024

Fabrikanten van medische hulpmiddelen hebben veel werk in zo’n strenge en concurrerende sector. De fabrikanten moeten zoveel regels en voorschriften volgen om ervoor te zorgen dat hun producten veilig en klaar voor gebruik zijn. Met zoveel procedures om te volgen in deze sector, zijn de uitdagingen voor hen eindeloos. In deze blog zullen we er […]

Lees meer...

Metaverse: Meer dan een hype

Mark van de Waal | 15 mei 2024

De industriële metaverse is als een digitaal parallel universum waar mensen van over de hele wereld als avatars samenwerken – sneller, efficiënter en milieuvriendelijker dan in de echte wereld. Maar wat betekent dit concreet voor onze economie? Veranderingen in de economie als gevolg Stel je voor dat je Robert Müller bent, een ingenieur die werkt […]

Lees meer...

Wat is een vliegtuigslurf en hoe kan die worden verbeterd?

Mark van de Waal | 17 april 2024

Iedereen die sinds de jaren 1960 met een vliegtuig heeft gevlogen, is bijna zeker aan boord gegaan via een vliegtuigslurf of aviobrug. Deze bruggen (ook wel gangpaden, skybridges, jetbrug/jet bridge en instapbruggen voor passagiers genoemd) zorgen ervoor dat passagiers aan boord van een vliegtuig kunnen gaan zonder blootgesteld te worden aan de elementen en verbeteren de veiligheid […]

Lees meer...

Kabelbeheer eenvoudig gemaakt: gaming bureaus

Mark van de Waal | 9 april 2024

Kabelbeheer: het organiseren van de kabels van je gaminginstallatie kan een hele onderneming zijn, vooral als je meerdere pc’s, spelconsoles, monitoren, enz. gebruikt. Elk apparaat kan meerdere verschillende kabels hebben. Deze kunnen mogelijk in allerlei verschillende richtingen lopen; waardoor er een wirwar van kabels ontstaat als deze niet goed wordt beheerd. Dit is vooral het […]

Lees meer...

Tips en trucs voor inspectie en onderhoud van kranen

Mark van de Waal | 20 maart 2024

Regelmatige kraaninspecties van je kraan maken deel uit van elk kraanbedrijf. Maar er komt veel meer bij kijken dan alleen de frequentie van de inspecties. Dat wil zeggen: wat je inspecteert en hoe je het inspecteert zijn net zo belangrijk. Deze blog geeft tips en trucs voor kraanmachinisten die inspecties uitvoeren om succes te garanderen […]

Lees meer...