Kabelrupsen - Pagina 5 van 10 - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Kabelrupsen

igus® is producent en leverancier van hoogwaardige kabelrups-systemen. In dit blog delen wij ruim 25 jaar aan ervaring.

Lange rijweg kabelrups │ igus

Wat is een “lange rijweg”?

Mark van de Waal | 16 maart 2022

Het principe van een glijdende toepassing: Wanneer het bovenste deel van de kabelrups tijdens de verplaatsing op het onderste deel rust, spreekt men van een “glijdende toepassing”. De glijdende toepassing is het meest gekozen alternatief voor lange rijwegen wanneer de vrijdragende lengte niet voldoende is. Een geleidegoot is gewoonlijk nodig voor zijdelingse geleiding van de […]

Lees meer...

Conditiebewaking voor kabelrupsen

Trek- en duwkrachtbewaking voor kabelrupsen: Wat te doen wanneer de i.Sense EC.P wordt geactiveerd?

Mark van de Waal | 2 maart 2022

We hebben u in eerdere artikelen reeds laten zien waarvoor onze i.Sense EC.P momenteel al wordt gebruikt en in welke industriegebieden. Zo niet, dan kunt u hier op elk gewenst moment een korte samenvatting vinden. Vandaag kijken we naar de operationele toepassing van de intelligente smart plastics trek- en duwkrachtbewaking. Meer specifiek stellen we de […]

Lees meer...

uitlijning van kabelrupsen

Laterale compensatie-units voor de uitlijning van glijdende toepassingen

Mark van de Waal | 28 februari 2022

Met moderne kabelrups-systemen kunnen rijwegen van 1.000 meter en langer worden gerealiseerd. Maar vooral bij langere rijwegen is het lastig om ervoor te zorgen dat de geleidegoot precies evenwijdig aan bijvoorbeeld de kraanrail wordt gemonteerd. Laterale afwijkingen in de uitlijning groter dan +/-5 mm over een afstand van 100 meter en langer zijn moeilijk te […]

Lees meer...

Voorspelbaar onderhoud voor kabelrupsen

“De laatste verdedigingslinie” – Hoe i.Sense EC.P een complete systeemuitval voorkwam

Mark van de Waal | 7 februari 2022

De haven – een ruwe en zoute omgeving met hoge belastingscycli is geen plek voor onverwachte systeemonderbrekingen. Zware lasten, lange bedrijfstijden en een grote diversiteit aan weersomstandigheden – kranen in havenfaciliteiten moeten topprestaties leveren. Om dit te allen tijde te kunnen garanderen, zijn betrouwbare concepten voor conditiebewaking nodig. Hoe dit er in de praktijk uitziet […]

Lees meer...

De 6 beste kabelrupsen 2022

De 6 beste kabelrupsen voor bijna alle toepassingen

Mark van de Waal | 25 januari 2022

Bent u op zoek naar een geschikte kabelrups voor uw toepassing, maar vindt u het moeilijk om het juiste type te vinden? Dan bent u hier aan het juiste adres! Wij hebben in dit artikel namelijk de 6 beste kabelrups-systemen voor u samengesteld, waarmee u 90% van alle problemen kunt oplossen. Wij hebben ze geëvalueerd […]

Lees meer...

Duurzaamheid belangrijk voor igus

Kun je het milieu beschermen door de juiste kabel te kiezen?

Mark van de Waal | 11 januari 2022

“Tegenwoordig kennen de mensen de prijs van alles en de waarde van niets.” Oscar Wilde Bij de keuze van kabels wordt vaak gesproken over de prijs, maar zelden over de kosten, die voor een goedkope kabel vele malen hoger kunnen liggen dan voor een hoogwaardige kabel die voor vele miljoenen cycli in kabelrupsen is ontwikkeld. […]

Lees meer...

Voorspellend onderhoud gemakkelijk online bestellennen worden besteld

Voorspellend onderhoud gemakkelijk gemaakt …

Mark van de Waal | 15 december 2021

… Met complete smart plastics sets die online kunnen worden besteld “Conditiebewaking”, “voorspellend onderhoud“, “Internet of Things”… Het zijn allemaal termen die je hoofd op hol kunnen brengen. Het implementeren of introduceren van moderne technologieën in bewezen processen is niet eenvoudig, vooral als het gaat om het integreren van niet-disciplinaire componenten, zoals elektrotechnische sensoren in […]

Lees meer...

Kabelrupsen in een betonverspreider

Kabelrupsen in een betonverspreidingssysteem

Mark van de Waal | 13 december 2021

Twee gecombineerde kabelrups-systemen individuele geleidegoot-systemen voor betonverspreiders Beton is een van de populairste bouwmaterialen van onze tijd. Het wordt niet alleen in de particuliere woningbouw gebruikt, maar ook in de industriële productie. Ebawe Anlagentechnik, een bedrijf gevestigd in Eilenburg, Duitsland, is gespecialiseerd in turnkey-productiesystemen voor prefab-betonbouw. Het houdt zich bezig met de volledige fabrieksplanning en […]

Lees meer...

UL Verified voor chainflex van igus

Waarom hebben we een UL Verified certificaat nodig?

Mark van de Waal | 26 november 2021

Veel klanten hebben ons de laatste tijd gevraagd waarom wij nog een certificaat aan ons portefeuille toevoegen. We hebben al een UL-certificaat. Waarom nog een? Waarom hebben we het UL Verified certificaat nodig? Wat zegt het en waarin verschilt het van het bestaande certificaat? Deze vragen zijn legitiem en wij zullen ze in deze blogbijdrage […]

Lees meer...

De juiste kabel voor uw toepassing

Waarom testen jullie zoveel, er zijn toch voldoende standaardtests?

Mark van de Waal | 24 november 2021

Dat is een goede en ook zeker terechte vraag. Testen kost namelijk veel tijd en geld. Is er geen standaardtest die elke kabelfabrikant verplicht moet uitvoeren? Welke informatie kan de standaard ons geven? Welk voordeel heeft u als klant van onze beslissing om kabels te testen onder reële omstandigheden in een kabelrups? Ik zal al […]

Lees meer...