Kabelhaspels - Pagina 2 van 3 - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Kabelhaspels

7 regels voor kabels in kabelrupsen

7 basisregels voor succesvolle kabelgeleiding in kabelrupsen

Mark van de Waal | 9 februari 2023

De wereld van kabels is ingewikkeld en complex, net als het ontwerp van de kabels zelf. Het is dus belangrijk om de redenen achter de techniek te begrijpen. Voor de chainflex® kabels hebben we 7 basisregels opgesteld voor een succesvolle kabelgeleiding die ervoor zorgen dat de kabels lang meegaan in uw kabelrupstoepassing. 1. Trekontlastend kernelement Een […]

Lees meer...

E4Q-kabelrups-van-igus

Kabelrupsen die bijna vijf keer de afstand rond de aarde afleggen

Mark van de Waal | 25 januari 2023

Een totale loopafstand van 197.120 km: Geen probleem voor de kabelrupsen uit de E4.Q serie van igus. Mits de omstandigheden goed zijn. Of dit het geval is, kunt u in enkele seconden te weten komen met hulp van onze online levensduurcalculator. Een productiefaciliteit in Hamburg, negen uur ’s ochtends: uit het niets valt een machine […]

Lees meer...

igus 3D printer

Gratis ontwerpdata: DIY 3D-printer voor grote volumes

Mark van de Waal | 20 januari 2023

In eigen beheer componenten tot wel een meter groot 3D printen? Dat is tegenwoordig nog steeds iets bijzonders. Desktopprinters met componentafmetingen tot 300 mm zijn bijna gemeengoed geworden. Er zijn verschillende apparaten en fabrikanten. Afhankelijk van de fabrikant en of u een bouwpakket of een reeds geassembleerde printer koopt, variëren de aanschafkosten meestal van 500 […]

Lees meer...

kabelrups in kraanapplicatie

Wat is een e-chain® nou eigenlijk?

Mark van de Waal | 26 september 2022

Als je deze term als buitenstaander hoort, is het moeilijk voor te stellen wat het precies betekent. Dat is precies hoe ik me voelde toen ik in 2010 solliciteerde naar een baan bij igus®. Ik had nooit gedacht dat zo’n eenvoudige term zoveel verschillende mogelijkheden kon verbergen. De term e-chain® is een handelsnaam van het […]

Lees meer...

Roterende beweging kabels

Rotaties, rotaties en nog meer rotaties!

Mark van de Waal | 20 mei 2022

Maar tot hoever kunnen we voor u gaan? In het blog van vandaag willen we ons wijden aan het onderwerp roterende energievoorziening. Typische toepassingen zijn handling machines, robots & verpakkingsmachines. Het grote verschil bij het bepalen van de kabelrupslengte voor roterende bewegingen ten opzichte van lineaire bewegingen zit hem in de slag. Lineaire bewegingen hebben […]

Lees meer...

roterende kabelrups van igus

Rotatiebewegingen in werktuigmachines

Mark van de Waal | 25 april 2022

Draaibanken, spindels en werktuigmachines hebben bijna altijd te maken met een of andere vorm van rotatie. De geleiding van elektrische kabels en hydraulische en pneumatische slangen is meestal een moeilijke uitdaging. Hoewel voor elke machine een individuele oplossing nodig is, gaat het meestal om een variatie van de volgende zes mogelijkheden: Het opwikkelen van een […]

Lees meer...

uitlijning van kabelrupsen

Laterale compensatie-units voor de uitlijning van glijdende toepassingen

Mark van de Waal | 28 februari 2022

Met moderne kabelrups-systemen kunnen rijwegen van 1.000 meter en langer worden gerealiseerd. Maar vooral bij langere rijwegen is het lastig om ervoor te zorgen dat de geleidegoot precies evenwijdig aan bijvoorbeeld de kraanrail wordt gemonteerd. Laterale afwijkingen in de uitlijning groter dan +/-5 mm over een afstand van 100 meter en langer zijn moeilijk te […]

Lees meer...

De 6 beste kabelrupsen 2022

De 6 beste kabelrupsen voor bijna alle toepassingen

Mark van de Waal | 25 januari 2022

Bent u op zoek naar een geschikte kabelrups voor uw toepassing, maar vindt u het moeilijk om het juiste type te vinden? Dan bent u hier aan het juiste adres! Wij hebben in dit artikel namelijk de 6 beste kabelrups-systemen voor u samengesteld, waarmee u 90% van alle problemen kunt oplossen. Wij hebben ze geëvalueerd […]

Lees meer...

Voorspellend onderhoud gemakkelijk online bestellennen worden besteld

Voorspellend onderhoud gemakkelijk gemaakt …

Mark van de Waal | 15 december 2021

… Met complete smart plastics sets die online kunnen worden besteld “Conditiebewaking”, “voorspellend onderhoud“, “Internet of Things”… Het zijn allemaal termen die je hoofd op hol kunnen brengen. Het implementeren of introduceren van moderne technologieën in bewezen processen is niet eenvoudig, vooral als het gaat om het integreren van niet-disciplinaire componenten, zoals elektrotechnische sensoren in […]

Lees meer...

Kabelrupsen in een betonverspreider

Kabelrupsen in een betonverspreidingssysteem

Mark van de Waal | 13 december 2021

Twee gecombineerde kabelrups-systemen individuele geleidegoot-systemen voor betonverspreiders Beton is een van de populairste bouwmaterialen van onze tijd. Het wordt niet alleen in de particuliere woningbouw gebruikt, maar ook in de industriële productie. Ebawe Anlagentechnik, een bedrijf gevestigd in Eilenburg, Duitsland, is gespecialiseerd in turnkey-productiesystemen voor prefab-betonbouw. Het houdt zich bezig met de volledige fabrieksplanning en […]

Lees meer...