Kabelrupsen - Pagina 2 van 10 - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Kabelrupsen

igus® is producent en leverancier van hoogwaardige kabelrups-systemen. In dit blog delen wij ruim 25 jaar aan ervaring.

walstroomsyteem

Wat is walstroom?

Mark van de Waal | 3 juni 2024

Walstroom is een manier om een schip van elektriciteit te voorzien terwijl het aangemeerd ligt in een haven. In plaats van te vertrouwen op zijn eigen generatoren, maakt het schip via een walstroomsysteem verbinding met het lokale elektriciteitsnet, waardoor het schip alle systemen aan boord en elektrische apparaten van stroom kan voorzien zonder de motor […]

Lees meer...

Wat is een vliegtuigslurf en hoe kan die worden verbeterd?

Mark van de Waal | 17 april 2024

Iedereen die sinds de jaren 1960 met een vliegtuig heeft gevlogen, is bijna zeker aan boord gegaan via een vliegtuigslurf of aviobrug. Deze bruggen (ook wel gangpaden, skybridges, jetbrug/jet bridge en instapbruggen voor passagiers genoemd) zorgen ervoor dat passagiers aan boord van een vliegtuig kunnen gaan zonder blootgesteld te worden aan de elementen en verbeteren de veiligheid […]

Lees meer...

Kabelbeheer eenvoudig gemaakt: gaming bureaus

Mark van de Waal | 9 april 2024

Kabelbeheer: het organiseren van de kabels van je gaminginstallatie kan een hele onderneming zijn, vooral als je meerdere pc’s, spelconsoles, monitoren, enz. gebruikt. Elk apparaat kan meerdere verschillende kabels hebben. Deze kunnen mogelijk in allerlei verschillende richtingen lopen; waardoor er een wirwar van kabels ontstaat als deze niet goed wordt beheerd. Dit is vooral het […]

Lees meer...

kabelhaspel festoen vervanging

Haven van Virginia blijft voorbeeld met superieure kraantechnologie

Mark van de Waal | 8 februari 2024

Kabelrupsen van igus vervingen en presteerden beter dan verrijdbare festoensystemen in acht kranen van de haven van Virginia. In de haven van Virginia worden duizenden zeecontainers opgetild, verplaatst en neergelaten door ongeveer 30 kranen. De snel bewegende kranen zijn meer dan 30 meter hoog en werken 24/7, vaak in extreem turbulente winden – ze zijn […]

Lees meer...

Walstroom situatie

Walstroom, wat is het en waarom is het belangrijk?

Mark van de Waal | 1 februari 2024

Nu steeds meer bedrijven en industrieën ernaar streven om milieuvriendelijker te worden, moeten er veranderingen worden aangebracht in aloude conventies. Een van de meest radicale veranderingen is de verschuiving naar walstroom als alternatief voor motoren voor schepen, campers en zware voertuigen wanneer ze aangemeerd liggen of stationair draaien. Walstroom kan in deze gevallen de uitstoot […]

Lees meer...

installatie rode vlakte

Installatie van je kabelrups door experts – Waarom?

Mark van de Waal | 8 januari 2024

Vandaag wil ik een onderwerp introduceren dat vaak over het hoofd wordt gezien of niet serieus wordt genomen, maar dat een grote invloed kan hebben op het succes van je bedrijf: professionele installatie van kabelrupsen. Of je nu een klein productiebedrijf runt of een middelgrote faciliteit beheert, investeren in de juiste expertise voor je kabelrups-systemen […]

Lees meer...

e-spool 2 theater

Innovatie van Theater en Podiumtechnologie

Mark van de Waal | 20 december 2023

Innovatie en igus igus is een wereldleider in de productie van hoogwaardige polymeren voor beweging, ook wel bekend als motion plastics. Met een sterke focus op innovatie, streeft igus ernaar om techniek te verbeteren en kosten te verlagen op een CO2-neutrale manier en zonder kunststofafval. In meerdere industrieën heeft igus innovatie gebracht. Dit omvat energietoevoersystemen, […]

Lees meer...

voorbeeld rups

De voordelen van voorgemonteerde kabelrupsen van igus

Mark van de Waal | 19 oktober 2023

Het correct installeren van kabels in een kabelrups lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige taak. Dit is echter niet het geval. Overwegingen zoals de juiste minimale buigradius, inwendige verdeling, montagebeugels en zelfs de keuze van de kabel moeten worden gemaakt om schade of breuk van de kabel te voorkomen. Daarom biedt igus® voorgemonteerde kabelrupsen […]

Lees meer...

Treinwasinstallatie met kabelrups

Innovatieve, efficiënte treinwasinstallaties met kabelrupsen van igus

Mark van de Waal | 14 september 2023

Defecte transportbanden in treinwasinstallaties leiden herhaaldelijk tot kostbare schade en defecten. Daarom schakelen bedrijven over op door sensoren ondersteunde, genetwerkte igus kabelrupsen als onderdeel van een moderniseringsinspanning. De interactie van conditiebewaking en voorspellend onderhoud stelt operators niet alleen in staat om totaal verlies te voorkomen, maar ook om precies te weten wanneer schade zal optreden […]

Lees meer...

Passagiersbrug op een vliegveld

Betrouwbare en efficiënte passagiersbruggen op luchthavens dankzij slimme kunststoffen van igus

Mark van de Waal | 11 september 2023

Luchthavens vertrouwen op passagiersbruggen om reizigers gemakkelijk te laten in- en uitstappen. Als de passagiersbruggen uitvallen, is het veel moeilijker of zelfs onmogelijk om het vliegtuig te betreden. Een manier om storingen aan instapbruggen te voorkomen is het gebruik van kabelrupsen en i.Sense EC.P conditiebewaking van igus. Met kabelrupsen functioneren passagiersbruggen probleemloos en de behoefte […]

Lees meer...