chainflex Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

chainflex

Kabelopslag: De Chainflex® CASE is er eindelijk

Mark van de Waal | 15 augustus 2024

Wat is de Chainflex CASE? De chainflex® CASE is een geavanceerd doosontwerp dat eenvoudige opslagoplossingen biedt. Gemak en bescherming tijdens transport, en eenvoudige distributie van kabel in huis of op een bouwplaats: wie wilt dat niet? Lees verder voor meer informatie en hoe het bestellen van kabel een fluitje van een cent wordt. Kabelopslag van […]

Lees meer...

Garantie van UL: Hoe onze kabels en calculator zijn gecertificeerd

Mark van de Waal | 28 mei 2024

Op dit punt weet u waarschijnlijk al dat onze chainflex kabel garantie tot 4 jaar en levensduurcalculator, die is gebaseerd op 2 miljard testcycli per jaar, zijn geverifieerd door Underwriters Laboratories. Maar we zijn nooit echt in detail ingegaan op hoe dat is gebeurd. Wat heeft UL gedaan om onze kabelclaims te verifiëren? Met welke […]

Lees meer...

Wat is DNV-typegoedkeuring?

Mark van de Waal | 14 mei 2024

DNV is een classificatiebureau dat in 2013 is ontstaan na de fusie van Det Norske Veritas (Noorwegen) en Germanischer Lloyd (Duitsland). Het bedrijf beoordeelt schepen en offshore constructies op veiligheid en prestaties en geeft ontwerp- en constructierichtlijnen uit. DNV houdt toezicht op de naleving van uitgevaardigde regelgeving en kent scheepsklassen toe aan nieuwe constructies. Door […]

Lees meer...

Wat is een vliegtuigslurf en hoe kan die worden verbeterd?

Mark van de Waal | 17 april 2024

Iedereen die sinds de jaren 1960 met een vliegtuig heeft gevlogen, is bijna zeker aan boord gegaan via een vliegtuigslurf of aviobrug. Deze bruggen (ook wel gangpaden, skybridges, jetbrug/jet bridge en instapbruggen voor passagiers genoemd) zorgen ervoor dat passagiers aan boord van een vliegtuig kunnen gaan zonder blootgesteld te worden aan de elementen en verbeteren de veiligheid […]

Lees meer...

24 uur steun en service igus

Wat betekent globaal, digitaal en 24/7 voor chainflex kabels? 

Mark van de Waal | 26 oktober 2023

De wereld raakt steeds meer met elkaar verbonden. Alles moet altijd en direct beschikbaar zijn. AI en chatbots nemen steeds meer taken op zich. Maar problemen uit het verleden hebben ons laten zien dat leveringen verstoord kunnen raken en dat er hierdoor grote problemen ontstaan. Daarom hebben we een wereldwijd netwerk van productie- en opslaglocaties […]

Lees meer...

verborgen kosten chainflex niet

Kabels zijn overal verkrijgbaar, service echter niet…

Mark van de Waal | 26 oktober 2023

In de steeds verder globaliserende wereld van vandaag is service vaak een heikel punt. Stel u hebt een probleem met een huishoudelijk apparaat, misschien een oven, en u heeft specifiek voor een Duits merk gekozen. Gelukkig zit er bij de gebruiksaanwijzing ook een folder met lokale servicenummers. Tenminste die illusie wordt gewekt, want als u […]

Lees meer...

voorbeeld rups

De voordelen van voorgemonteerde kabelrupsen van igus

Mark van de Waal | 19 oktober 2023

Het correct installeren van kabels in een kabelrups lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige taak. Dit is echter niet het geval. Overwegingen zoals de juiste minimale buigradius, inwendige verdeling, montagebeugels en zelfs de keuze van de kabel moeten worden gemaakt om schade of breuk van de kabel te voorkomen. Daarom biedt igus® voorgemonteerde kabelrupsen […]

Lees meer...

Klachten zijn leermomenten │ kabels voor kabelrupsen

“We kijken uit naar de volgende klacht”

Mark van de Waal | 23 maart 2022

Toen ik deze uitspraak ruim 11 jaar geleden voor het eerst hoorde, dacht ik: “Dat kunnen we niet menen.” Een klacht is toch juist een slechte zaak, het kost geld, schaadt de reputatie, veroorzaakt tweedracht en brengt een hoop werk met zich mee. Vandaag de dag sta ik achter rotsvast achter die uitspraak. Maar waarom […]

Lees meer...

glasvezel kleine buigradius kabelrups

Is glasvezel de oplossing voor een kleine buigradii?

Mark van de Waal | 10 maart 2022

Industrie 4.0 heeft inmiddels zijn weg gevonden naar tal van industriële toepassingen. Data wordt op verschillende punten verzameld en moet naar het controlesysteem worden getransporteerd. Hier worden onder andere onze chainflex-kabels gebruikt. Maar wanneer is glasvezel nou de juiste oplossing? En kan glasvezel gebruikt worden in combinatie met kleine buigradii? Lees verder voor de antwoorden… […]

Lees meer...

Oliebestendige kabels kopen

Oliebestendigheid voor kabels

Mark van de Waal | 17 februari 2022

Kabels moeten altijd worden gekozen in overeenstemming met de toepassing en de externe omstandigheden. Daartoe behoren niet alleen de weersomstandigheden of de omgevingstemperatuur, maar ook het contact met oliën. De oliebestendigheid van kabels is vaak onontbeerlijk. Meer achtergrondinformatie over dit onderwerp is te vinden in het blogartikel van vandaag. Waarom oliebestendig? Oliën kunnen kunststoffen en […]

Lees meer...