Duurzaamheid Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

Duurzaamheid

Hoe wordt groene waterstof gemaakt?

Mark van de Waal | 5 september 2024

Groene waterstof is een schone energiebron die een belangrijke rol kan spelen bij het terugdringen van de wereldwijde koolstofuitstoot. Naarmate duurzaamheid een praktijk wordt die mensen steeds meer bezighoudt, wordt de noodzaak om productie en techniek in een ‘groenere’ richting te duwen steeds belangrijker. Om groene waterstof en de voordelen ervan beter te begrijpen, onderzoeken […]

Lees meer...

Planetaire tandwielen en hun gebruik in fietsen

Mark van de Waal | 21 augustus 2024

Planetaire tandwielen, ook wel epicyclische tandwielsystemen genoemd, zijn een wonder van werktuigbouwkunde. We vinden ze terug in een groot aantal machines en apparaten in ons dagelijks leven: van kleine horloges tot grote voertuigen, deze ingenieuze krachtoverbrengingssystemen spelen een cruciale rol in de werking van talloze toepassingen. Wat zijn planetaire tandwielen? Het is een systeem dat […]

Lees meer...

Connector solderen: Hoe dan? Een stap-voor-stap handleiding

Mark van de Waal | 3 juli 2024

Solderen is een fundamentele vaardigheid in elektronica en techniek, en weten hoe je een connector soldeert kan handig zijn voor verschillende toepassingen. Of je nu elektronica repareert, kabels op maat maakt of aan hobbyprojecten werkt, met soldeerconnectoren kun je betrouwbare elektrische verbindingen maken. Maar eerst, wat is een connector? In deze context is het een […]

Lees meer...

Hoe werkt zonne-energie uit de ruimte?

Mark van de Waal | 18 juni 2024

Zonne-energie is een van de snelst groeiende hernieuwbare energieoplossingen ter wereld. Niet alleen dat: je kunt flink besparen op je elektriciteitsrekening door zonnepanelen te installeren. In februari 2024 waren er ongeveer 1,28 miljoen huizen uitgerust met zonne-installaties. Nu zijn er zelfs plannen voor uitbreiding naar de ruimte! Een Britse startup, Space Solar, heeft een doorbraak […]

Lees meer...

FDA LAGERS VOEDSEL

FDA-conforme magnetische kunststoffen voor veilig voedsel

Mark van de Waal | 16 januari 2024

Voedselproducenten gebruiken vaak FDA-conforme kunststof onderdelen in omgevingen met open voedselproducten; het gebruik ervan is echter riskant. Stukjes kunststof kunnen afbreken en in het voedsel terecht komen. Als het kunststof blauw is, kan het visueel worden gedetecteerd. Een metaaldetector kan de stukjes ook detecteren als het kunststof materiaal magnetische deeltjes bevat. Maar als het gaat […]

Lees meer...

Ontwikkelaar Georg van de igus fiets

Het team achter de igus:bike – Maak kennis met Georg de man verantwoordelijk voor het vrijloopsysteem

Mark van de Waal | 2 maart 2023

Het vrijloopsysteem, ook wel freewheel genoemd Lekker luid? Of heb je het liever wat stiller? Daar verschillen de meningen over. Wat de één cool vindt, kan de ander dwars zitten. Terwijl… als je het hoort, is het ook een veiligheidsaspect, want je wordt direct opgemerkt als je op iemand afrolt. Waar gaat het over? Over […]

Lees meer...

igus klimaatneutraal in 2025

De CO2-voetafdruk van onze onderneming

Mark van de Waal | 6 juli 2022

De doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen is in vele bedrijfsstrategieën verankerd geraakt. Het is ook dringend nodig, want alleen al de extreme weersomstandigheden in 2021 hebben aangetoond dat klimaatverandering allang geen theorie of toekomstscenario meer is. We zitten er middenin, en de industrie zal bepalen hoe het verder gaat. Bij igus hebben we ook […]

Lees meer...

De circulaire economie │ igus b.v.

Maakt igus® al deel uit van de circulaire economie?

Mark van de Waal | 9 maart 2021

Veel bedrijven hergebruiken oude en/of defecte producten en maken er een nieuwe grondstoffen van. Dit staat bekend als de “circulaire economie”. In dit artikel bekijken we of igus® gezien kan worden als onderdeel van deze “circulaire economie”. En zo niet, welke stappen moeten er dan nog genomen worden? Wat is een “circulaire economie?” We zijn […]

Lees meer...

igus recycling programma

Een duurzame igus®: groenere kunststoffen

Céline Weltevreden | 27 mei 2020

Helaas was bij de geboorte van igus® de milieu-impact van de fabricage van kunststoffen geen aandachtspunt.De belangrijkste problemen die wij probeerde op te lossen, werden gedreven door methoden om de kosten te verlagen, de technologie te verbeteren en om de klanten te helpen met hun moeilijke toepassingen.Daarnaast hebben wij altijd een sterk recyclingproces gehandhaafd door […]

Lees meer...