kranen Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

kranen

zwenkkraan kabelgeleiding

GLO.S – wanneer het ontwerp ook nuttig is

Mark van de Waal | 22 mei 2023

igus® heeft honderden spuitgietmachines in gebruik. Voor een snelle matrijzenwissel zijn vele daarvan uitgerust met zwenkkranen. Sommige kabels voor de elektrische kettingtakel hangen in lussen aan de takels. Wij vroegen ons af hoe dit komt. Deze toestand maakt de duurzaamheid van de kabels een gok, vermindert de doorloophoogte en ziet er bovendien slordig uit. Dit […]

Lees meer...

igus zigzag kabelrups toepassing

Zigzag kabelgeleiding op bovenloopkranen

Mark van de Waal | 27 oktober 2021

Voor veel hijstoepassingen is een compacte en ruimtebesparende oplossing van groot belang. Echter, hoe meer kabels in één systeem moeten worden samengebracht en hoe groter de hijshoogte, des te kleiner wordt de keuze uit mogelijke oplossingen. Wanneer de liftband of de e-spool hun technische grenzen bereiken, blijft vaak alleen nog de zogenaamde zigzag installatiemethode over. […]

Lees meer...

Wat is beter voor uw kraan: stroomrails of kabelrups?

Wat is beter voor uw kraan; stroomrails of kabelrups?

Mark van de Waal | 7 juli 2021

De prestaties en betrouwbaarheid van een kraan zijn direct afhankelijk van de manier waarop de stroom het systeem bereikt. Er zijn verschillende opties voor stroomvoorziening beschikbaar en elke optie heeft bepaalde parameters en eisen waarmee rekening gehouden moet worden. Dit kan betekenen dat het kiezen van het beste type systeem om te implementeren gecompliceerd kan […]

Lees meer...

Buskabels voor lange rijwegen en de alternatieven

Buskabels voor lange rijwegen en de alternatieven

Mark van de Waal | 21 juni 2021

Vandaag wil ik u graag vertellen over een recent klantbezoek in de voorbijgaande weken dat voor ons aanleiding was om het blogartikel van vandaag te schrijven. Het gaat over het onderwerp buskabels in lange rijwegen. Deze klant bouwt systemen voor de verwerking van schuimmaterialen. Daarbij gaat het onder meer om materiaaltransport tussen de verschillende verwerkingsstappen. […]

Lees meer...

Kabelrups op kraansysteem

Dataoverdracht in kraan-systemen

Mark van de Waal | 19 oktober 2020

Kabelrupsen spelen hun technische- en economische voordelen uit In de kraanindustrie zijn de eisen voor veilige bedrijfsomstandigheden bijzonder hoog vanwege de lange rijwegen en de enorme hoogte waarop deze systemen worden gebruikt. Kostbare stilstand en downtime zijn simpelweg geen optie. igus® heeft talloze kabelrups-systemen geïmplementeerd, nationaal en internationaal, waarbij de systemen onmisbaar zijn geworden als het […]

Lees meer...

Theatertoepassing e-spool

e-spool® – het alternatief voor een kabelhaspel

Mark van de Waal | 28 september 2020

Hijswerktuigen hebben van hun eigen voeding- en stuurstroomvoorziening nodig. Om de hijsbeweging uit te voeren, moeten de energiekabels ofwel worden opgerold op een kabelhaspel (ook wel kabeltrommel genoemd)  dan wel veilig worden opgeborgen in een kabelrups en meestal in een speciale opvangbak afgelegd worden, zoals bijvoorbeeld een “zig-zag systeem”. Er zijn echter verschillende toepassingen waarbij […]

Lees meer...