Confectionering - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Confectionering

voorbeeld rups

De voordelen van voorgemonteerde kabelrupsen van igus

Mark van de Waal | 19 oktober 2023

Het correct installeren van kabels in een kabelrups lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige taak. Dit is echter niet het geval. Overwegingen zoals de juiste minimale buigradius, inwendige verdeling, montagebeugels en zelfs de keuze van de kabel moeten worden gemaakt om schade of breuk van de kabel te voorkomen. Daarom biedt igus® voorgemonteerde kabelrupsen […]

Lees meer...

supply chain management igus

Wat houdt SCM in?

Mark van de Waal | 19 september 2023

In deze blog gaan we in op de vraag “wat betekent SCM?”, bekijken we of u of uw bedrijf recentelijk het slachtoffer is geworden van de problemen rond dit falende systeem en identificeren we de gebieden waar igus u kan helpen. De impact van externe invloeden zoals bijvoorbeeld de covidpandemie, het recente tekort aan halfgeleiders […]

Lees meer...

industriële confectionering_600px

Wat zit er achter industriële confectionering?

Mark van de Waal | 17 november 2022

Wanneer spreken we van industriële confectionering? Oorspronkelijk komt de term confectionering uit de textielwereld. Met het woord confectiemaat wordt de oorsprong duidelijk. Volgens wikipedia is confectiekleding elke vorm van verdeling in productie en techniek. Dit omvat de verdeling van lengtes of de bepaling van toepassing specifieke eindstukken en afmetingen. Als deze definitie wordt toegepast op […]

Lees meer...

igus initiatorkabels

Wat zijn initiator-kabels en waar worden ze gebruikt?

Mark van de Waal | 8 april 2021

Initiatorkabels, ook wel sensor- / actorkabels genoemd verbinden regeleenheden en verschillende sensoren óf in het geval van omkering van het meetprincipe actuatoren. Sensor- of meetomvormers zetten fysieke grootheden zoals rotatie, snelheid, afstand of lengte om in analoge elektrische impulsen. Bij een actuator wordt de gemeten elektrische stroom (symbool: I eenheid: ampère; A) of spanning (symbool: […]

Lees meer...

kabelrups montage igus

Wist u dat igus projectplanning aanbiedt?

Mark van de Waal | 23 maart 2021

Niet veel klanten weten dat igus projectplanning aanbiedt. Het is iets dat we altijd hebben aangeboden als een “totaaloplossing”. Het is niet iets dat iedereen nodig heeft, of althans denkt nodig te hebben, maar het kan op de lange termijn wel problemen voorkomen als er aan het begin van een project een partnerschap tussen ons […]

Lees meer...

waterkrachtcentrale kabelrups

Waarom kabelrups de juiste keuze voor waterkrachtcentrales is

Mark van de Waal | 19 februari 2021

In waterkrachtcentrales worden systemen zoals festoons, motorkabelhaspels en stroomrails gebruikt voor de toevoer van elektrische energie. Maar ze zijn vaak storingsgevoelig en hebben veel onderhoud nodig. Daarom hebben wij het onderhoudsarme basic flizz systeem ontwikkeld dat betrouwbaar en probleemloos werkt bij continu gebruik. Continue gebruik ongeacht de weersomstandigheden Met behulp van waterkrachtcentrales wordt de energie van water […]

Lees meer...

bezoek de virtuele beurs van igus

De virtuele beursstand – online ontmoet offline

Mark van de Waal | 1 februari 2021

We blijven innovatief. Er is veel gebeurd bij igus sinds de Corona-uitbraak. Naast alle veranderingen die persoonlijk van ieder individu gedurende deze tijd gevraagd worden. Zijn er veel interne maatregelen geïmplementeerd om infectie van werknemers te voorkomen en het bedrijf draaiende te houden.  Onze klanten hebben onze producten nodig en wij voelen het als onze […]

Lees meer...

een readychain kabelrups van igus

Wat zijn de voordelen van het optimaliseren van een bewegende applicatie?

Céline Weltevreden | 23 november 2020

Vanwege de installatieruimte, worden encoder- en motorkabels meestal parallel aan elkaar gelegd. Ze komen uit dezelfde schakelkast, gaan door dezelfde kabelgoot, bewegen samen door dezelfde kabelrups en worden uiteindelijk bevestigd aan de motoraansluitingen die naast elkaar liggen.De wederzijdse invloed op signalen wanneer netwerk-, encoder- of servo-signalen naast elkaar lopen, is vaak niet eenvoudig in te […]

Lees meer...

Lange rijweg met igus kabelrups

Lange rijwegen – hoe vind ik de juiste kabel?

Mark van de Waal | 9 november 2020

Lange rijwegen stellen hoge eisen aan de gebruikte kabel en zijn duurzaamheid. In de blogpost van vandaag bespreken we wat deze zijn en hoe u kunt achterhalen of uw toepassingen aan deze  vereisten voldoen. Duurzaamheid Duurzaamheid is bij kabels een subjectief onderwerp. Want precies wanneer is een kabel stabiel? Een kabel is voor de ene […]

Lees meer...

Kabelrups op robot

Waar worden robotkabels toegepast? – chainflex kabels in robot applicaties

Mark van de Waal | 12 oktober 2020

Vandaag gaan we dieper in op het onderwerp robottoepassingen en bijbehorende robotkabel. Omdat igus niet alleen marktleider is op het gebied van kabels voor de kabelrups, maar met de CFROBOT-serie ook een breed assortiment kabels voor robotica toepassingen biedt. Robotkabels bij igus De snelle ontwikkeling in de robotindustrie heeft geresulteerd in hoge eisen aan de […]

Lees meer...