Kabelrupskabels
Waarom maakt een kunststoffenbedrijf kabels? De verklaring voor waarom een kunststofbedrijf als igus duurzame kabels voor kabelrupsen ging ontwikkelen, is eigenlijk heel eenvoudig. Toen igus in 1971 de eerste kunststof kabelrups lanceerde, waren veel klanten enthousiast over het nieuwe energievoorzieningsconcept en wilden ze hun systemen ombouwen. Stalen kabelrupsen Een stalen kabelrups is doorgaans veel zwaarder […]
Onze kabels kunnen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen. De eisen en omgevingsomstandigheden kunnen niet meer gevarieerd zijn. Binnen en buiten, warme en koude omgevingen, cleanroom, en olieachtige lucht. Maar hoe gedragen kabels zich in radioactieve omgevingen? Wat is straling? Straling is de voortplanting van deeltjes of golven van welke aard ook. Het […]
We hebben het bij igus vaak over de buigradius van kabelrupsen en kabels. In dit blogartikel gaan we dieper in op wat dit precies betekent en waarom de buigradius nou zo’n belangrijk gegeven is. Wat verstaat men onder de buigradius? De buigradius is de radius waarbinnen een kabel kan worden gebogen zonder hierbij beschadigd te […]
“Kan ik die ook in het roze krijgen?” Toegegeven, het is geen vaak voorkomend verzoek als het om kabels gaat. Maar er zijn eisen waaraan onze catalogusproducten niet kunnen voldoen, ondanks de grote omvang van ons productassortiment. Dergelijke gevallen vereisen kabels op maat. In dit blogartikel wordt nader op dit onderwerp ingegaan en worden enkele […]
Het moest precies deze regenjas zijn. Deze gele. De waterdichte versie welteverstaan. Niet waterafstotend, maar wel met een strakke pasvorm. Ik kende de specificaties heel goed. De eisen waren voor mij zo duidelijk dat ik heel gericht kon zoeken. Ik had geen zin in lange gesprekken met verkopers in winkels. Het is veel sneller om […]
Er zijn ontelbare materialen in de wereld. Maar slechts enkele daarvan komen in aanmerking voor de kabelindustrie. De meest gebruikte mantelmaterialen in de kabeltechniek zijn PVC en PUR. Maar naast deze twee buitenmantelmaterialen gebruiken we bij igus ook TPE (thermoplastische elastomeren). Echter niet alle soorten TPE zijn identiek qua eigenschappen. Daarom zal ons blogartikel van […]
Elektrotechnici werken vaak met motorkabels en servokabels die beiden motoren van elektrische energie voorzien en een nominale spanning van 600/1.000V hebben. Maar wat zijn nu precies de verschillen tussen deze twee kabels? En kan ik een servokabel gebruiken om een normale driefasige motor aan te sluiten? Lees verder om de antwoorden te ontdekken. Wat zijn […]
Dat is een vraag die ons vaak gesteld wordt. Het is verbazingwekkend hoeveel cowboyverhalen de ronde doen over dit onderwerp. Gelukkig kunnen dergelijke geruchten over aandrijfkabels vaak gemakkelijk verklaard of ontkracht worden. Een van de grootste geruchten die we van onze klanten horen is: “We MOETEN de originele aandrijfkabels van de fabrikant gebruiken”. Dit is […]
Vandaag wil ik u graag vertellen over een recent klantbezoek in de voorbijgaande weken dat voor ons aanleiding was om het blogartikel van vandaag te schrijven. Het gaat over het onderwerp buskabels in lange rijwegen. Deze klant bouwt systemen voor de verwerking van schuimmaterialen. Daarbij gaat het onder meer om materiaaltransport tussen de verschillende verwerkingsstappen. […]
“Kabels gemaakt van zilver en goud vergulde connectoren. Is dit een trend uit Hollywood?” Ik moest glimlachen toen deze vraag werd gesteld tijdens een training voor mechatronica cursisten. Heb je je nooit afgevraagd waarom kabels meestal van koper zijn gemaakt en waarom er zulke exotische voorbeelden zijn waarbij edelmetalen als goud en zilver worden gebruikt? […]