Dat is een goede en ook zeker terechte vraag. Testen kost namelijk veel tijd en geld. Is er geen standaardtest die elke kabelfabrikant verplicht moet uitvoeren? Welke informatie kan de standaard ons geven? Welk voordeel heeft u als klant van onze beslissing om kabels te testen onder reële omstandigheden in een kabelrups? Ik zal al […]
Slijtagegedrag of slijtvastheid zijn termen die vaak worden gebruikt in verband met kabels in kabelrupsen, omdat het slijtagegedrag essentieel is voor de duurzaamheid van een kabel. Waarom moeten kabels slijtvast zijn? Het korte antwoord hierop is dat kabels zo lang mogelijk mee moeten gaan – hoe langer hoe beter. Afhankelijk van de toepassing worden kabels […]
Robots worden al jaren beschouwd als aanjagers van productiviteit en efficiëntie. Met de nieuwste technologieën en robottypes neemt de automatiseringsgraad in de maakindustrie voortdurend toe. Industriële robotondersteuning maakt het mogelijk complex, vermoeiend en gevaarlijk werk te automatiseren en snel uit te voeren. De taken variëren van stofzuigrobots tot bomopruimers. In de industriële fabricage kunnen robots […]
Duurzaamheid en de circulaire economie zijn niet langer louter trends of modewoorden maar dringende kwesties die mensen, de economie en het overheidsbeleid aansturen. De Duitse bondskanselier Merkel, die op 8 juni 2021 sprak op de 20e jaarlijkse conferentie van de Duitse Raad voor Duurzame Ontwikkeling, benadrukte het belang van duurzame ontwikkeling en een duurzaamheidsstrategie die […]
“Kabels gemaakt van zilver en goud vergulde connectoren. Is dit een trend uit Hollywood?” Ik moest glimlachen toen deze vraag werd gesteld tijdens een training voor mechatronica cursisten. Heb je je nooit afgevraagd waarom kabels meestal van koper zijn gemaakt en waarom er zulke exotische voorbeelden zijn waarbij edelmetalen als goud en zilver worden gebruikt? […]
Op dit moment is het lenteweer volop losgebarsten en genieten we er massaal van. Wie weet wacht ons nog wel een recordzomer zoals de voorbije jaren het geval was. Kabels die buiten worden gebruikt dienen vaak bestand te zijn tegen seizoensgebonden temperatuurschommelingen. Door de extreme temperaturen van de laatste jaren moeten we dus ook hiermee […]
Als ik de term talkpoeder hoor, denk ik meteen terug aan de gymlessen tijdens mijn schooltijd. Gymnastiek. Niet mijn favoriete discipline. Ik vond het altijd spannend om mijn handen in te smeren met dat witte poeder. Maar dat was zo’n beetje alles wat me fascineerde aan deze sport. Maar laten we teruggaan naar het onderwerp. […]
Veel fabrikanten ontwerpen hun producten zo dat ze vroegtijdig de geest geven. Geplande veroudering is de naam van dit soort bedrog. Hier leest u waarom igus een andere strategie volgt. Snel het spaghettirecept uitprinten voor de culinaire avond met vrienden. Maar dan de kreet ten hemel: de printer gaat niet meer aan. Dat kan toch […]
Dat is de vraag want vliegende auto’s zijn niet langer science fiction: het Nederlandse bedrijf PAL-V ontwikkelt de Liberty – een voertuig dat in enkele eenvoudige stappen verandert in een gyrocopter. Voor het voertuig dat net 660 kilogram weegt, gebruiken de ingenieurs tribologisch geoptimaliseerde polymeercomponenten van de firma igus. Wie heeft hier niet van gedroomd: […]
Veel bedrijven hergebruiken oude en/of defecte producten en maken er een nieuwe grondstoffen van. Dit staat bekend als de “circulaire economie”. In dit artikel bekijken we of igus® gezien kan worden als onderdeel van deze “circulaire economie”. En zo niet, welke stappen moeten er dan nog genomen worden? Wat is een “circulaire economie?” We zijn […]