igus Archieven - Blog | igus® Nederland

Metaverse: Meer dan een hype

Mark van de Waal | 15 mei 2024

De industriële metaverse is als een digitaal parallel universum waar mensen van over de hele wereld als avatars samenwerken – sneller, efficiënter en milieuvriendelijker dan in de echte wereld. Maar wat betekent dit concreet voor onze economie? Veranderingen in de economie als gevolg Stel je voor dat je Robert Müller bent, een ingenieur die werkt […]

Lees meer...

igus klimaatneutraal in 2025

De CO2-voetafdruk van onze onderneming

Mark van de Waal | 6 juli 2022

De doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen is in vele bedrijfsstrategieën verankerd geraakt. Het is ook dringend nodig, want alleen al de extreme weersomstandigheden in 2021 hebben aangetoond dat klimaatverandering allang geen theorie of toekomstscenario meer is. We zitten er middenin, en de industrie zal bepalen hoe het verder gaat. Bij igus hebben we ook […]

Lees meer...

uitlijning van kabelrupsen

Laterale compensatie-units voor de uitlijning van glijdende toepassingen

Mark van de Waal | 28 februari 2022

Met moderne kabelrups-systemen kunnen rijwegen van 1.000 meter en langer worden gerealiseerd. Maar vooral bij langere rijwegen is het lastig om ervoor te zorgen dat de geleidegoot precies evenwijdig aan bijvoorbeeld de kraanrail wordt gemonteerd. Laterale afwijkingen in de uitlijning groter dan +/-5 mm over een afstand van 100 meter en langer zijn moeilijk te […]

Lees meer...

De 6 beste kabelrupsen 2022

De 6 beste kabelrupsen voor bijna alle toepassingen

Mark van de Waal | 25 januari 2022

Bent u op zoek naar een geschikte kabelrups voor uw toepassing, maar vindt u het moeilijk om het juiste type te vinden? Dan bent u hier aan het juiste adres! Wij hebben in dit artikel namelijk de 6 beste kabelrups-systemen voor u samengesteld, waarmee u 90% van alle problemen kunt oplossen. Wij hebben ze geëvalueerd […]

Lees meer...

Duurzaamheid belangrijk voor igus

Kun je het milieu beschermen door de juiste kabel te kiezen?

Mark van de Waal | 11 januari 2022

“Tegenwoordig kennen de mensen de prijs van alles en de waarde van niets.” Oscar Wilde Bij de keuze van kabels wordt vaak gesproken over de prijs, maar zelden over de kosten, die voor een goedkope kabel vele malen hoger kunnen liggen dan voor een hoogwaardige kabel die voor vele miljoenen cycli in kabelrupsen is ontwikkeld. […]

Lees meer...

Wat is een beschermende aardgeleider?

Geleiders die geen ongelukken veroorzaken, maar ze voorkomen

Mark van de Waal | 6 december 2021

Wat is een beschermende aardgeleider? Er is nauwelijks iemand te vinden die net zoveel invloed heeft gehad op de verkeersveiligheid als Nils Bohlin. In 1959 ontwikkelde deze ingenieur de zogenaamde driepuntsgordel, die vandaag de dag nog steeds standaard en verplicht is in alle auto’s en waarschijnlijk het leven heeft gered van enkele miljoenen mensen bij […]

Lees meer...

UL Verified voor chainflex van igus

Waarom hebben we een UL Verified certificaat nodig?

Mark van de Waal | 26 november 2021

Veel klanten hebben ons de laatste tijd gevraagd waarom wij nog een certificaat aan ons portefeuille toevoegen. We hebben al een UL-certificaat. Waarom nog een? Waarom hebben we het UL Verified certificaat nodig? Wat zegt het en waarin verschilt het van het bestaande certificaat? Deze vragen zijn legitiem en wij zullen ze in deze blogbijdrage […]

Lees meer...

De juiste kabel voor uw toepassing

Waarom testen jullie zoveel, er zijn toch voldoende standaardtests?

Mark van de Waal | 24 november 2021

Dat is een goede en ook zeker terechte vraag. Testen kost namelijk veel tijd en geld. Is er geen standaardtest die elke kabelfabrikant verplicht moet uitvoeren? Welke informatie kan de standaard ons geven? Welk voordeel heeft u als klant van onze beslissing om kabels te testen onder reële omstandigheden in een kabelrups? Ik zal al […]

Lees meer...

EMO in Rotterdam

Duurtest voor de nieuwste generatie P4 rolkabelrupsen op scheepsloskraan bij EMO B.V. in Rotterdam

Mark van de Waal | 20 augustus 2020

Met een trolley-rijweg van meer dan 100 meter, een rijsnelheid tot 4 m/s en een vulgewicht van ruim 50 kg/m, heeft de P41.80RI rol-kabelrups van igus zijn taak einde van 2015 vervuld op de gigantische scheepsloskranen bij EMO B.V. in Rotterdam. EMO B.V. is een van de grootste bulkterminals in West-Europa. De haven is 24 uur […]

Lees meer...

Unieke 36 maanden garantie op al onze kabelrupsen

Mark van de Waal | 12 mei 2020

Naast onze missie om de kosten te verlagen en de techniek te verbeteren, stellen wij onszelf ook altijd als doel om de best mogelijke service te verlenen. Robuust, een laag gewicht en onderhoudsvrij: dit zijn de belangrijkste elementen van de hoogwaardige polymeren die zijn gebruikt om onze kabelrupsen te produceren. Om de betrouwbaarheid aan gebruikers […]

Lees meer...