kabelrupsen Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

kabelrupsen

igus: vanuit de tuin, tot aan de top

Mark van de Waal | 25 september 2024

In 1964 begon Günter Blase, samen met zijn vrouw Margret, een avontuur dat zou uitgroeien tot een wereldwijd succesverhaal. Met beperkte middelen en een flinke dosis doorzettingsvermogen richtte hij igus op in hun achtertuin in Keulen, Duitsland. Hij had net igus opgezet met zijn vrouw Margret en moest nog zijn eerste spuitgietmachine kopen. De Eerste Stappen […]

Lees meer...

installatie rode vlakte

Installatie van je kabelrups door experts – Waarom?

Mark van de Waal | 8 januari 2024

Vandaag wil ik een onderwerp introduceren dat vaak over het hoofd wordt gezien of niet serieus wordt genomen, maar dat een grote invloed kan hebben op het succes van je bedrijf: professionele installatie van kabelrupsen. Of je nu een klein productiebedrijf runt of een middelgrote faciliteit beheert, investeren in de juiste expertise voor je kabelrups-systemen […]

Lees meer...

E4Q-kabelrups-van-igus

Kabelrupsen die bijna vijf keer de afstand rond de aarde afleggen

Mark van de Waal | 25 januari 2023

Een totale loopafstand van 197.120 km: Geen probleem voor de kabelrupsen uit de E4.Q serie van igus. Mits de omstandigheden goed zijn. Of dit het geval is, kunt u in enkele seconden te weten komen met hulp van onze online levensduurcalculator. Een productiefaciliteit in Hamburg, negen uur ’s ochtends: uit het niets valt een machine […]

Lees meer...

igus klimaatneutraal in 2025

De CO2-voetafdruk van onze onderneming

Mark van de Waal | 6 juli 2022

De doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen is in vele bedrijfsstrategieën verankerd geraakt. Het is ook dringend nodig, want alleen al de extreme weersomstandigheden in 2021 hebben aangetoond dat klimaatverandering allang geen theorie of toekomstscenario meer is. We zitten er middenin, en de industrie zal bepalen hoe het verder gaat. Bij igus hebben we ook […]

Lees meer...

Roterende beweging kabels

Rotaties, rotaties en nog meer rotaties!

Mark van de Waal | 20 mei 2022

Maar tot hoever kunnen we voor u gaan? In het blog van vandaag willen we ons wijden aan het onderwerp roterende energievoorziening. Typische toepassingen zijn handling machines, robots & verpakkingsmachines. Het grote verschil bij het bepalen van de kabelrupslengte voor roterende bewegingen ten opzichte van lineaire bewegingen zit hem in de slag. Lineaire bewegingen hebben […]

Lees meer...

Lange rijweg kabelrups │ igus

Wat is een “lange rijweg”?

Mark van de Waal | 16 maart 2022

Het principe van een glijdende toepassing: Wanneer het bovenste deel van de kabelrups tijdens de verplaatsing op het onderste deel rust, spreekt men van een “glijdende toepassing”. De glijdende toepassing is het meest gekozen alternatief voor lange rijwegen wanneer de vrijdragende lengte niet voldoende is. Een geleidegoot is gewoonlijk nodig voor zijdelingse geleiding van de […]

Lees meer...

igus kabel radius

Wat is de betekenis van de buigradius en de minimale buigradius voor kabels?

Mark van de Waal | 9 november 2021

We hebben het bij igus vaak over de buigradius van kabelrupsen en kabels. In dit blogartikel gaan we dieper in op wat dit precies betekent en waarom de buigradius nou zo’n belangrijk gegeven is. Wat verstaat men onder de buigradius? De buigradius is de radius waarbinnen een kabel kan worden gebogen zonder hierbij beschadigd te […]

Lees meer...

Winterkou Nederland 2021

Zijn onze producten bestand tegen de winterkou?

Mark van de Waal | 8 februari 2021

In Nederland krijgen we, hoewel sommige van de warmbloedige onder ons het hier vast niet mee eens zijn, niet heel vaak te maken met extreem lage temperaturen (behalve deze week dan…). De werkelijkheid is dat het in vergelijking met Alaska of Antarctica bijna nooit voorkomt. Dat gezegd hebbende, zorgen we ervoor dat de producten die […]

Lees meer...

een readychain kabelrups van igus

Wat zijn de voordelen van het optimaliseren van een bewegende applicatie?

Céline Weltevreden | 23 november 2020

Vanwege de installatieruimte, worden encoder- en motorkabels meestal parallel aan elkaar gelegd. Ze komen uit dezelfde schakelkast, gaan door dezelfde kabelgoot, bewegen samen door dezelfde kabelrups en worden uiteindelijk bevestigd aan de motoraansluitingen die naast elkaar liggen.De wederzijdse invloed op signalen wanneer netwerk-, encoder- of servo-signalen naast elkaar lopen, is vaak niet eenvoudig in te […]

Lees meer...

Kabelrups in het havengebied

Ship-to-shore: kabelrupsen vs. festoonsystemen

Mark van de Waal | 7 september 2020

Havens kunnen om te beginnen havens chaotisch zijn, maar er is wel altijd sprake van een georganiseerde chaos! Er werken meerdere mensen en machines samen om de snelheid van de haven te verhogen en de processen efficiënter te laten verlopen. Kranen worden steeds groter, sneller en geavanceerder en hebben betrouwbare techniek nodig om concurrerend te […]

Lees meer...