kabels Archieven - Pagina 2 van 3 - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

kabels

Waarom kabelgarantie?

Waarom eigenlijk kabelgarantie?

Mark van de Waal | 25 november 2021

Het dagelijkse leven kan ons voor de nodige verrassingen en gevaren stellen. Daarom dekken mensen zich van nature graag in. Dat kunnen ze doen met verzekeringen, maar garanties kunnen ons ook helpen om ons veilig te voelen. Als zich een onverwachte gebeurtenis voordoet, zal iemand mij helpen. Dat is wat veel mensen denken en hopen. […]

Lees meer...

Kabels in radioactieve omgevingen

Kabels in radioactieve omgevingen

Mark van de Waal | 15 november 2021

Onze kabels kunnen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen. De eisen en omgevingsomstandigheden kunnen niet meer gevarieerd zijn. Binnen en buiten, warme en koude omgevingen, cleanroom, en olieachtige lucht. Maar hoe gedragen kabels zich in radioactieve omgevingen? Wat is straling? Straling is de voortplanting van deeltjes of golven van welke aard ook. Het […]

Lees meer...

igus kabel radius

Wat is de betekenis van de buigradius en de minimale buigradius voor kabels?

Mark van de Waal | 9 november 2021

We hebben het bij igus vaak over de buigradius van kabelrupsen en kabels. In dit blogartikel gaan we dieper in op wat dit precies betekent en waarom de buigradius nou zo’n belangrijk gegeven is. Wat verstaat men onder de buigradius? De buigradius is de radius waarbinnen een kabel kan worden gebogen zonder hierbij beschadigd te […]

Lees meer...

Wat is FastConnect?

Mark van de Waal | 31 augustus 2021

In bijna alle industrieën is het belangrijk om systemen te gebruiken die eenvoudig, snel en betrouwbaar werken. Net als Profinet FastConnect. In het artikel van vandaag ga ik u vertellen wat deze technologie nou precies inhoudt. Tijd is geld Tijd is een groot goed. En dat is niet alles. Want tijd kost nu eenmaal geld. […]

Lees meer...

servokabel versus motorkabel - igus

Wat is het verschil tussen een servokabel en een motorkabel?

Mark van de Waal | 22 juli 2021

Elektrotechnici werken vaak met motorkabels en servokabels die beiden motoren van elektrische energie voorzien en een nominale spanning van 600/1.000V hebben. Maar wat zijn nu precies de verschillen tussen deze twee kabels? En kan ik een servokabel gebruiken om een normale driefasige motor aan te sluiten? Lees verder om de antwoorden te ontdekken.  Wat zijn […]

Lees meer...

Afscherming op kabel van igus

Waarom heeft kabel afscherming nodig?

Mark van de Waal | 21 juli 2021

In dit blogartikel ontdekt u waarom een kabel een afscherming nodig heeft en hoe een geschikte afscherming eruitziet voor kabels in lineaire en torsietoepassingen. Dus waarom hebben kabels dan een afscherming nodig? De afscherming van de kabel dient als bescherming tegen elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Het voorkomt dat stoorsignalen van binnenuit de kabel naar buiten kunnen […]

Lees meer...

Winterkou Nederland 2021

Zijn onze producten bestand tegen de winterkou?

Mark van de Waal | 8 februari 2021

In Nederland krijgen we, hoewel sommige van de warmbloedige onder ons het hier vast niet mee eens zijn, niet heel vaak te maken met extreem lage temperaturen (behalve deze week dan…). De werkelijkheid is dat het in vergelijking met Alaska of Antarctica bijna nooit voorkomt. Dat gezegd hebbende, zorgen we ervoor dat de producten die […]

Lees meer...

CFRIP detail

Kabels strippen – wie doet dat nou graag?

Mark van de Waal | 13 januari 2021

Ik ken geen enkele elektricien die ervan houdt om kabels te strippen. Het strippen van kabels aan een werkbank is niet leuk om te doen. Op een machine stellen ruimtegebrek en slechte verlichting ons vaak voor heel andere uitdagingen en daarbij komt ook het risico op letsel. En in een schakelkast tussen klemmenblokken en andere […]

Lees meer...

een readychain kabelrups van igus

Wat zijn de voordelen van het optimaliseren van een bewegende applicatie?

Céline Weltevreden | 23 november 2020

Vanwege de installatieruimte, worden encoder- en motorkabels meestal parallel aan elkaar gelegd. Ze komen uit dezelfde schakelkast, gaan door dezelfde kabelgoot, bewegen samen door dezelfde kabelrups en worden uiteindelijk bevestigd aan de motoraansluitingen die naast elkaar liggen.De wederzijdse invloed op signalen wanneer netwerk-, encoder- of servo-signalen naast elkaar lopen, is vaak niet eenvoudig in te […]

Lees meer...

Kabelkleuren 600x400

Waarom hebben kabels verschillende kleuren?

Mark van de Waal | 16 november 2020

De markt wordt overspoelt met kabels. En ze hebben allemaal verschillende kleuren. “Een kleurrijk boeket vol veiligheid” om zo maar eens uit te drukken. Maar waarom hebben kabels eigenlijk verschillende kleuren? De kabelopbouw en verschillende kleuren We hebben in dit white paper al eens uitvoerig geschreven over de kabelstructuur. Gezien de verschillende kleuren van kabels […]

Lees meer...