Kabels - Pagina 2 van 13 - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Kabels

igus® ontwikkeld en produceert al ruim 25 jaar speciaal kabels voor gebruik in bewegende toepassingen. Lees meer hierover in ons blog!

Garantie van UL: Hoe onze kabels en calculator zijn gecertificeerd

Mark van de Waal | 28 mei 2024

Op dit punt weet u waarschijnlijk al dat onze chainflex kabel garantie tot 4 jaar en levensduurcalculator, die is gebaseerd op 2 miljard testcycli per jaar, zijn geverifieerd door Underwriters Laboratories. Maar we zijn nooit echt in detail ingegaan op hoe dat is gebeurd. Wat heeft UL gedaan om onze kabelclaims te verifiëren? Met welke […]

Lees meer...

Medische Hulpmiddelen: Fabrikanten’ Uitdagingen & Oplossingen

Mark van de Waal | 22 mei 2024

Fabrikanten van medische hulpmiddelen hebben veel werk in zo’n strenge en concurrerende sector. De fabrikanten moeten zoveel regels en voorschriften volgen om ervoor te zorgen dat hun producten veilig en klaar voor gebruik zijn. Met zoveel procedures om te volgen in deze sector, zijn de uitdagingen voor hen eindeloos. In deze blog zullen we er […]

Lees meer...

Wat is DNV-typegoedkeuring?

Mark van de Waal | 14 mei 2024

DNV is een classificatiebureau dat in 2013 is ontstaan na de fusie van Det Norske Veritas (Noorwegen) en Germanischer Lloyd (Duitsland). Het bedrijf beoordeelt schepen en offshore constructies op veiligheid en prestaties en geeft ontwerp- en constructierichtlijnen uit. DNV houdt toezicht op de naleving van uitgevaardigde regelgeving en kent scheepsklassen toe aan nieuwe constructies. Door […]

Lees meer...

Kabelbeheer eenvoudig gemaakt: gaming bureaus

Mark van de Waal | 9 april 2024

Kabelbeheer: het organiseren van de kabels van je gaminginstallatie kan een hele onderneming zijn, vooral als je meerdere pc’s, spelconsoles, monitoren, enz. gebruikt. Elk apparaat kan meerdere verschillende kabels hebben. Deze kunnen mogelijk in allerlei verschillende richtingen lopen; waardoor er een wirwar van kabels ontstaat als deze niet goed wordt beheerd. Dit is vooral het […]

Lees meer...

e-skin cleanroom toepassing

Zijn igus producten compatibel met ISO cleanroom normen?

Mark van de Waal | 18 december 2023

Er zijn vele industrieën waarin igus producten worden gebruikt en dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat we productassortimenten hebben die geschikt zijn voor industrieën en toepassingen die specifieke eisen hebben. Cleanrooms zijn een van die industrieën. Zij vereisen ISO cleanroom-normen voor hun producten, dus hebben we gespecialiseerde producten aangepast en ontworpen om aan […]

Lees meer...

24 uur steun en service igus

Wat betekent globaal, digitaal en 24/7 voor chainflex kabels? 

Mark van de Waal | 26 oktober 2023

De wereld raakt steeds meer met elkaar verbonden. Alles moet altijd en direct beschikbaar zijn. AI en chatbots nemen steeds meer taken op zich. Maar problemen uit het verleden hebben ons laten zien dat leveringen verstoord kunnen raken en dat er hierdoor grote problemen ontstaan. Daarom hebben we een wereldwijd netwerk van productie- en opslaglocaties […]

Lees meer...

verborgen kosten chainflex niet

Kabels zijn overal verkrijgbaar, service echter niet…

Mark van de Waal | 26 oktober 2023

In de steeds verder globaliserende wereld van vandaag is service vaak een heikel punt. Stel u hebt een probleem met een huishoudelijk apparaat, misschien een oven, en u heeft specifiek voor een Duits merk gekozen. Gelukkig zit er bij de gebruiksaanwijzing ook een folder met lokale servicenummers. Tenminste die illusie wordt gewekt, want als u […]

Lees meer...

voorbeeld rups

De voordelen van voorgemonteerde kabelrupsen van igus

Mark van de Waal | 19 oktober 2023

Het correct installeren van kabels in een kabelrups lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige taak. Dit is echter niet het geval. Overwegingen zoals de juiste minimale buigradius, inwendige verdeling, montagebeugels en zelfs de keuze van de kabel moeten worden gemaakt om schade of breuk van de kabel te voorkomen. Daarom biedt igus® voorgemonteerde kabelrupsen […]

Lees meer...

Wat zijn profibus kabels?

Wat is PROFIBUS en hoe werkt het?

Mark van de Waal | 11 oktober 2023

Fabrieksautomatisering wordt onvermijdelijk lastiger te implementeren naarmate fabrieken groter en geavanceerder worden. Het leggen van kabels van een controlekamer naar elk veldapparaat in de fabriek zorgt voor onnodig werk en drijft de kosten op. PROFIBUS-netwerken lossen dit probleem echter op door I/O-verbindingen naar de fabrieksvloer te brengen, zodat er geen ingewikkelde kabeloplossingen meer nodig zijn […]

Lees meer...

supply chain management igus

Wat houdt SCM in?

Mark van de Waal | 19 september 2023

In deze blog gaan we in op de vraag “wat betekent SCM?”, bekijken we of u of uw bedrijf recentelijk het slachtoffer is geworden van de problemen rond dit falende systeem en identificeren we de gebieden waar igus u kan helpen. De impact van externe invloeden zoals bijvoorbeeld de covidpandemie, het recente tekort aan halfgeleiders […]

Lees meer...