Kabels
igus® ontwikkeld en produceert al ruim 25 jaar speciaal kabels voor gebruik in bewegende toepassingen. Lees meer hierover in ons blog!
Wij krijgen regelmatig de vraag waarom AS-i buskabels een speciale vorm hebben en of het ook mogelijk is een ronde 2×1,5mm² stuurstroomkabel te gebruiken. Daarom is het de moeite waard om het onderwerp AS-i bus eens nader te bestuderen. Waar worden AS-i buskabels gebruikt? Het is belangrijk om te weten waar dit bussysteem wordt gebruikt […]
Slijtagegedrag of slijtvastheid zijn termen die vaak worden gebruikt in verband met kabels in kabelrupsen, omdat het slijtagegedrag essentieel is voor de duurzaamheid van een kabel. Waarom moeten kabels slijtvast zijn? Het korte antwoord hierop is dat kabels zo lang mogelijk mee moeten gaan – hoe langer hoe beter. Afhankelijk van de toepassing worden kabels […]
De frequentie geregelde aandrijvingen en motoren van tegenwoordig, de zogeheten variabele frequentie geregelde aandrijvingen en motoren (VFD), zijn veeleisend en technisch gevoelig. De servokabels die hiervoor worden gebruikt zijn dan ook niet alleen een middel, maar uiteindelijk zelfs een kantelpunt. Waarom? Omdat zelfs de aard van de gebruikte materialen – in dit geval, het isolatiemateriaal […]
Het onderhoud en de service voor de huidige/moderne kraaninstallaties nemen niet alleen toe in omvang, maar ook in complexiteit. Er is echter geen reden tot paniek, want zoals u tijdens uw studie hebt geleerd, hoeft u niet alles te weten; u hoeft alleen maar te weten waar u de benodigde informatie kunt vinden. Helaas zijn […]
Hoe worden chainflex® kabelrupskabels nu precies gemaakt? Dit is een interessante vraag die wij in dit artikel zullen beantwoorden. Het productieproces begint met het meest elementaire onderdeel, de grondstof koper. Het koper en wordt in kleinere strengen getrokken die litzedraden worden genoemd. Het aantal litzedraden dat nodig is voor een dwarsdoorsnede hangt af van de […]
Het moest precies deze regenjas zijn. Deze gele. De waterdichte versie welteverstaan. Niet waterafstotend, maar wel met een strakke pasvorm. Ik kende de specificaties heel goed. De eisen waren voor mij zo duidelijk dat ik heel gericht kon zoeken. Ik had geen zin in lange gesprekken met verkopers in winkels. Het is veel sneller om […]
In bijna alle industrieën is het belangrijk om systemen te gebruiken die eenvoudig, snel en betrouwbaar werken. Net als Profinet FastConnect. In het artikel van vandaag ga ik u vertellen wat deze technologie nou precies inhoudt. Tijd is geld Tijd is een groot goed. En dat is niet alles. Want tijd kost nu eenmaal geld. […]
7 Tips voor duurzaam kabelmanagement in kabelrups-systemen… Kabelrupsen zijn letterlijk en figuurlijk continue in beweging, de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en het gevolg hiervan is dat steeds langere rijwegen, hogere snelheden, acceleraties en belastingen mogelijk zijn. De kabels, slangen, trekontlasting maar zeker ook de montage hiervan, worden hierdoor aan steeds hogere eisen […]
Er zijn ontelbare materialen in de wereld. Maar slechts enkele daarvan komen in aanmerking voor de kabelindustrie. De meest gebruikte mantelmaterialen in de kabeltechniek zijn PVC en PUR. Maar naast deze twee buitenmantelmaterialen gebruiken we bij igus ook TPE (thermoplastische elastomeren). Echter niet alle soorten TPE zijn identiek qua eigenschappen. Daarom zal ons blogartikel van […]
Elektrotechnici werken vaak met motorkabels en servokabels die beiden motoren van elektrische energie voorzien en een nominale spanning van 600/1.000V hebben. Maar wat zijn nu precies de verschillen tussen deze twee kabels? En kan ik een servokabel gebruiken om een normale driefasige motor aan te sluiten? Lees verder om de antwoorden te ontdekken. Wat zijn […]